燃木系统能源数据管理
能源转型既带来了挑战的同时也带来了新的机遇。例如,如果燃木系统也提供过程热能量,那么就可以申请补贴计划。正如Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH公司所那样,能源数据管理系统是申请补贴的必要条件,借此可轻松实现。
园艺中心和木材加工公司,如木匠、家具厂或木材厂,经常会遇到如何有效利用其废弃木材的问题。直接用木材来产生热量可以是一种高效和环保的做法。位于中弗兰肯地区Burgbernheim的Endress Holzfeuerungsanlagen公司为此提供合适的技术。他们的25名员工计划制造输出功率从100到1000千瓦(kW)的完整燃烧系统。
“我们的燃木系统为生产副产品为燃料的应用提供了理想解决方案,”Endress公司的控制柜生产经理Jürgen Ströbel介绍说。这些公司实际上会得到双倍的利润。"例如,木匠们必须花费费用来处理木屑。借助我们的燃木系统,他们节省处理成本,同时产生了运营中所需要的热量"。排放量也远远低于法律规定的限值。这是通过Endress燃烧系统使用智能温度监测、λ控制的燃烧控制器和新开发的微粒过滤器实现的。
能源管理 - 万可为您提供专业支持
软件包含模块化控制系统,记录来自不同媒介和影响变量的测量数据以实施能源监控,并对数据进行处理以实施进一步的分析、归档和报告。
采用预编程软件,无需编程知识即可轻松进行调试
集成云连接功能,云粗连接到WAGO cloud。