MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

楼宇自动化是绿色楼宇的关键

使用舒适、高效和安全——当今楼宇必须满足这些需求。这需要智能自动化技术控制、调节和监控所有楼宇功能。因此,楼宇自动化在非住宅楼宇中必不可少,同时也是绿色楼宇的基础。

凭借全面的解决方案和服务,万可是您在楼宇规划、调试和持续运行方面的可靠合作伙伴。

万可楼宇自动化产品

了解我们为您的楼宇项目提供的解决方案

多年来,楼宇自动化已经变得越发重要。尤其是由于数字化的不断进步和不断提高的创新速度,可以实现更大的舒适度和效率提升。特别是在楼宇领域,EPBD革新浪潮等政治指导方针也在推动智能解决方案的发展。符合行业愿景:绿色楼宇即智能楼宇。

可持续智能楼宇的最重要先决条件是所有组件均联网并可以相互通信。标准化、安全的自动化控制技术至关重要。

为了以面向未来的方式满足这些发展和要求,需要全面、灵活的解决方案。这些解决方案将确保楼宇的跨行业规划、调试和高效运行,在楼宇生命周期各阶段通过合作伙伴提供项目经验和技术知识。

在万可,您可以一站式满足所有这些需求:从硬件到软件,再到咨询和服务。

我们的专业知识可以为您提供强大优势:

  • 您的合作伙伴:万可是模块化、集成式楼宇自动化系统的解决方案提供商。

  • 专业知识:我们在开发系统解决方案方面拥有多年经验,能够简化您的工作,提升您的楼宇管理透明度。 

  • 灵活性:从标准化到个性化、项目特定的解决方案——万可是您规划和调试楼宇服务的可靠合作伙伴与顾问。 

  • 强大的网络:通过我们的万可解决方案供应商计划,我们将特定项目的客户和实施专家联合起来。

适于广泛应用的全面解决方案

无论是对于办公和行政楼宇、生产设施和仓库、基础设施楼宇还是对于零售商店,都可以单击我们的智能楼宇互动世界,了解我们适于各种应用的解决方案。

适于可持续楼宇的产品组合

绿色楼宇即智能楼宇,其特点是各种楼宇系统在数字化、可持续楼宇生态系统中的理想互联。通过我们的技术、解决方案和服务,现在即可未雨绸缪,进行楼宇设置,以满足投资者、运营商、设备管理人员和用户当前和未来的需求。

我们可为您提供以下服务:

  • GA库、系统宏和预制标准化应用解决方案,用于简单高效地调试楼宇服务系统
  • 个性化楼宇和系统自动化解决方案,实现可持续、节能和舒适的楼宇运行
  • 针对楼宇自动化中所有通用协议的特定项目集成解决方案,可方便地互连所有楼宇系统并确保它们的最佳交互

我们向您提供的内容:

我们为您的应用提供的标准化系统解决方案

可根据项目要求定制

无需编程即可实现自动化

楼宇自动化依赖于执行一系列非常相似的任务。所有不同的楼宇系统,例如照明、遮阳、供暖、空调和通风,均需要控制和调节。万可正在推出其“楼宇控制应用”,用于执行这些任务。该软件无需任何编程即可投入使用。

使用flexROOM®更轻松地实现自动化

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

万可照明管理方案

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

参数设置——无需编程

WAGO能源数据管理包括一个模块化控制系统软件,从不同的媒介和影响要素中记录测量数据用于能源监测和处理,以作进一步分析、存档和报告。软件自动检测来自所连接仪表和传感器的不同信号,通过简单的参数设置,即可将其用于能源分析工具中。

了解各种可能:
万可楼宇自动化解决方案客户案例

客户应用项目

了解我们实施的客户项目——从传统的翻新项目,到效率提升项目,再到新型智能楼宇应用。

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

万可解决方案供应商

在我们强大的解决方案供应商网络中,您可以找到杰出的万可合作伙伴和系统专家,他们将帮助您实施项目。

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

楼宇自动化常见问题

根据国际ISO 16484和德国VDI 3814,楼宇自动化定义为建筑技术设备的自动控制、调节、监测、优化和操作——主要包括暖通空调、照明和遮阳。

必须区分住宅建筑的楼宇自动化和家庭自动化,后者通常称为智能家居。

重要的是要知道,“智能楼宇”是一个未定义的术语,留下了解释空间。然而,“智能楼宇”大致包括先进的楼宇自动化。万可将“智能楼宇”定义为在其整个生命周期内可持续和节能运行的非住宅建筑。“智能楼宇”具有全系统楼宇自动化和控制系统以及其他服务功能,为用户提供支持,并在最佳气候和照明条件下提供最大舒适度。

借助缜密的楼宇自动化技术,可以实现建筑工艺流程的自动、智能、高效设计。因此,楼宇自动化在建设可持续的非住宅建筑方面发挥着关键作用,如办公楼、幼儿园或医院。楼宇自动化让居住者轻松控制照明开关、调节温度或使用其他功能,提高其安全性和舒适性。

因此,复杂的房间自动化系统确保了最佳的房间环境和能源的有效利用,而无需居住者干预。这需要借助暖通空调、照明和遮阳之间的协同作用:

ISO 52120(原EN 15232)根据自动化等级对节能潜力进行了罗列。

  • 需求驱动型遮阳功能
    例如,在夏季需要将房间冷却之前,封闭的遮阳板可以防止阳光使房间升温。冬季,打开遮阳帘将房间升温。
  • 空间的优化和高效利用
  • 最佳室温控制
  • 智能照明控制
  • 人体感应空调

开放系统的特点是采用标准化的通信技术,并得到许多厂商的支持。因此,这些组件具有互用性,可以联网,不通过制造商即可进行信息交换。这简化了使用不同系统的协同效应。

相比之下,专有系统是制造商特有的。通常,只有同一厂家的设备可以相互通信。因此,不同专有系统之间的通信需要大量的技术和财政资源。事实上,使用专有系统意味着用户在很大程度上依赖于制造商,尤其是在维护和扩展系统方面。

在楼宇自动化系统中,有许多不同的协议或通信技术必须交换数据:

基于IP的通信具有灵活性特点,正日益普及,例如,通过BACnet IP(BACnet Sc)、Modbus TCP和MQTT实现云连接。

此外,Modbus RTU、KNX TP1、DALI、SMI等协议仍然存在;这些协议通过双绞线技术进行传输。随着IP通信的增加,这些技术的使用正在减少。如今,这些技术被用于构建越来越短的路由,并通过合适的路由器集成到IP网络中。

此外,无线技术在市场上越来越受欢迎。特别是在改造现有建筑方面,无线技术提供了必要的灵活性。例如,EnOcean是一种成熟的无线技术。其他技术也在开发中,如LoRaWAN, Thread with KNX RF和Matter,以及Zigbee,其最终市场影响尚无法估计。

不要低估这一点:当涉及到楼宇自动化系统内通信时,关注IT安全以保护系统免受非法访问是至关重要的。

在楼宇自动化领域,BACnet表示“楼宇自动化和控制网络”的数据传输协议,在全球范围内采用ISO 16484-5标准。BACnet协议可以通过各种传输介质(如IP和双线网络)进行传输。BACnet实现了楼宇自动化的标准化数据交换,从而将不同厂商和行业的设备跨系统集成到统一的整体系统中。楼宇的扩展或改变可以通过BACnet实现,而不受制造商和系统的影响。

楼宇自动化中的数据点是一个信息单元,可以是物理的或虚拟的。物理数据点是指系统中直接连接或联网的现场设备。另一方面,虚拟数据点(也称为通信或虚拟数据点)是基于软件或来自传输协议的。在楼宇自动化系统中,数据点通过数据点地址或用户地址(资产标识密钥)进行唯一标识。

万可联系人

其他服务:

推荐阅读

需要合适的连接技术

楼宇电气安装解决方案

随着楼宇变得越来越智能,需要的技术和电气线路也越来越多,可能构成一大挑战。您应该选择221系列经典导线连接器还是选择接插式电气安装?我们将帮助您为您的项目做出最佳决策。