高效能源管理

企业越来越关注其建筑物和设备的效率。 除了法律义务外,巨大的潜在能源节约和协同效应也非常诱人。 不管您的能源管理系统是否成熟,一个好的系统都能满足您的要求,并为您在运营中各个层面上的潜在节约提供新的见解。

万可为您的部门和公司的全面能源管理计划提供多功能解决方案。 无论您的目标是什么-从仅履行法律义务到降低能源成本-我们都可助力您提升运营潜力。

能源数据采集

轻松实现效能提升

适合您的才是最好的能源管理解决方案。为此,万可提供多种选择。凭借我们的能源管理系统,您可在生产、工业过程和楼宇中节约大量能源。

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

能源数据管理

参数设置——无需编程

万可能源数据管理包括一个模块化控制系统与软件产品,记录不同的媒介和影响要素的测量数据用于能源监测,并对这些数据进行处理以作进一步分析、存档和报告。

通过云端优化流程

越来越多的企业采用计算机云平台来实现能源与过程数据的可视化与存储。此外,还可基于这些数据利用人工云智能来开发高效的新型操作及维护方案。但是,在此趋势下,我们却需要面临网络安全这一大挑战。
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

愈加严格的能源管理标准

自2017年10月,ISO 50000标准系列针对能源管理系统颁布了新标准。企业应更准确记录其提升能效的措施。我们可为您详细介绍如何满足这些要求,并提供相应的解决方案。

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x2000.jpg
数字化

通过云端优化流程

越来越多的企业采用计算机云平台来实现能源与过程数据的可视化与存储。此外,还可基于这些数据利用人工云智能来开发高效的新型操作及维护方案。但是,在此趋势下,我们却需要面临网络安全这一大挑战。

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg
标准与法规

愈加严格的能源管理标准

自2017年10月,ISO 50000标准系列针对能源管理系统颁布了新标准。企业应更准确记录其提升能效的措施。我们可为您详细介绍如何满足这些要求,并提供相应的解决方案。

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

为何能源管理如此重要?

来自汉堡的Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler说道

“我专门负责炼油厂各部门的能源管理优化,从过程技术到楼宇都会涉及。目前,我们有几个新的施工项目和改造项目即将启动,毫无疑问,我们首先需要配置一个智能能源数据记录系统。目前,我们已经在使用WAGO适配器产品,同时也在了解方案中可用到的其他产品。”

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

来自雷林根的Schaelicke E-Service公司的Volker Schaelicke介绍到:

“我们的目标客户主要是电气工程、安装和IT行业的中小企业。对于我们来说,了解客户未来在能源数据管理领域的需求十分重要,从而方便我们为其提供定制化解决方案。”

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen:

„Sunt activ în domeniul tehnologiei întreprinderilor şi al tehnologiei construcţiilor. În prezent, construim o nouă unitate, care va fi cât mai eficientă posibil din punct de vedere energetic. Am dori să folosim componente de la WAGO pentru sistemul de gestionare a energiei. WAGO ne sprijină de asemenea şi la planificarea proiectelor”.

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

罗滕堡(维默河)Stadtwerke Rotenburg(维默河)公司的Manfred Meyer表示:

“作为体育馆游泳池的技术主管,我始终将能源效率视为重点。但更吸引我的是提升能源效率可降低成本,这也是测量和控制技术的新趋势。目前,游泳池入口处的照明控制已完全实现自动化。未来,我们将实现整个建筑和游泳池能源管理的自动化。"

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

了解详情!

面向现在和未来的主题与解决方案

联系万可

其他服务:

产品概览

相关产品与技术

产品信息

JUMPFLEX®模拟信号转换模块

WAGO热电阻阈值开关2857-533适用于RTD传感器、电位器以及电阻器,可对最多两个阈值信号进行监测并作出报告。

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
产品信息

电压测试头

855系列电压测试头可轻松、安全地测量电压。仅需轻轻转动一下电压测试头(含保险丝保护)——无需工具,便可对绝缘导线进行测量。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
产品信息

罗氏线圈

WAGO 855系列罗氏线圈是一个非磁性的密闭式空心线圈。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
产品信息

钳式电流互感器 (855系列)

WAGO 855系列紧凑型钳式电流互感器是对现有系统进行升级改造的理想之选。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
产品信息

三相电力测量模块

WAGO-I/O-SYSTEM 750为您的能耗测量提供理想的解决方案。

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
产品信息

PFC200控制器

凭借CODESYS 3和Linux®系统,高效自动化控制器(包括更高的网络安全标准)可实现对项目的可靠设计、控制和可视化。

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

发现更多

WAGO与您携手共进

WAGO自动化和电气连接技术的应用远非能源管理领域,点击下方链接发现更多应用领域。

数字化

数字化

通过云或智能自动化进行交叉通信:虽然工业数字化涵盖众多方面并提供更多的机会,但网络安全仍是一项重大挑战。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
数字化
照明管理

智能照明控制

通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,WAGO照明管理不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理

数字化工程与制造

万可为您的整个设计过程提供全面的数据、软件工具和接口,包括从电气和机械方面的规划到订购和生产,再到配置产品以及单独组件的订购和生产。我们的定制化解决方案可以加快控制柜制造、楼宇规划和PCB设计的工作流程。
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg