在2015年安装低压系统时,还同时安装了一个故障报警装置。Kübler介绍了原有系统的劣势:“以前,只能多个系统触发集体故障,随后将相关信息发送到工厂的安全维护部门。”环网电路会将报警发送到所有断路器,因此无法远程确定实际受到影响的是哪个线路。为了准确确定哪个断路器触发了故障,首先将所有断路器的消息输出发送到靠近系统的附加控制柜。然后由控制器对信号进行处理后,将相应消息转发给控制中心。“但是,这种解决方案的接线费用极其高昂,”Kübler解释道,“因此我们一直在寻找替代方案。”
借助万可的产品,舍弗勒工厂员工遇到的难题迎刃而解。模块化WAGO 750 I/O-SYSTEM的现场总线适配器和I/O模块等硬件在故障消息处理方面显然可提供更加优越的解决方案。此外,系统中的每个控制柜阵列都使用PROFINET适配器进行了改造。其中包含一个16通道数字量输入模块,该模块拥有足够的容量来详细评估所有来自断路器的消息。在PROFINET中,中央控制器用作主站并读取来PROFINET适配器的信号:其他处理以及与控制中心的链接仍像之前一样运行。对于Kübler来说,使用万可PROFINET适配器拥有一个关键优势:“我们只需连接适配器与以太网网线。由于我们采用的是环形拓扑结构,因此即使其中一条网线中断,系统仍能运行。”网线直接通过控制柜中的内部通道彼此连接,无需通过系统的高架地板进行昂贵布线。由于控制线路和电源电缆均通过电气接线装置从断路器引到用电设备,因此必须切断相应输出的电压,才能铺设信号电缆。