本页包含

云连接成就安全网络

数据至关重要:过去,现场层的技术数据最多只能达到控制层。 现在这种情况完全不同。 借助现代信息技术,生产中最重要的信息不再局限于传统的自动化金字塔,而是现在可以在任何时间和地点使用。 但是,技术条件必须正确。万可PFC控制器配备云连接并将数据传输到WAGO Cloud - 或任何其他MQTT代理。

优势一览:

  • 直接连接现场侧与云端
  • 借助PFC控制器和控制面板作为IoT网关扩展现有系统
  • 分布式数据采集随时随地实现可视化
  • 通过标准化MQTT协议连接到Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Cloud SAP Cloud或其他MQTT代理
  • TLS加密保证高安全等级
  • Sparkplug
  • 多云连接

云连接

无论您是将万可控制器用作边缘设备对数据进行预处理(即边缘计算),还是使用控制器直接发送数据,万可控制器都能始终覆盖全部数据。云连接可令“工业物联网”(IIoT)项目成为现实。MQTT的发布/订阅(Pub/Sub)功能用于控制器之间的本地数据交换,以及控制器与SCADA系统、各种云提供商、万可云或物联网解决方案之间的连接,无论是在云中还是“本地部署”(本地托管)。万可控制器提供各种各样的接口,使用万可控制器作为IoT网关,甚至可以轻松地将其他制造商的设备链接到云端。

多云连接

此外,多云连接支持在云应用中执行不同的任务。例如,可以在万可云中进行设备管理,在另一个基于云的解决方案(例如IBM Watson、Amazon Web Services (AWS)或其他专门的IoT平台)中执行其他特定任务。数据也可以分割开来,关键数据可以传送到本地MQTT代理,重要性相对较低的数据则传送到云。通过基于Web的管理系统(WBM)进行配置,编程则在万可的e!COCKPIT工程软件中进行。

教程

概览

Videos: 3 | 持续时间: 16:05

概览

Videos: 3 | 持续时间: 16:05

为您的公司创造附加值

记录数据、数字化并连接互通,这是工业4.0的核心理念。作为自动化和信息技术之间的接口,云连接可以应对这一挑战。安装于PFC控制器和控制面板上,机器数据可以通过MQTT传输到几乎任何云,例如Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Cloud、SAP Cloud以及同样强大的万可云,用户可以在云中汇总信息并将其用于分析。由此可为您的公司创造真正的附加值 – 提升内部生产效率,实施能源管理或进一步开发终端用户服务。

随时实施完全控制

云连接数据配置是通过万可控制器基于Web的管理系统自定义的。此外,借助e!COCKPIT中相应的IEC库,可以确定需要传输到云中的数据,以及专门在控制器中本地处理的数据。这使您可以随时保持对数据的完全控制。启动/停止、连接状态、设备资料等控制器状态信息也可通过云链接传输到云解决方案或通过MQTT代理进行分配。PFC控制器的固件版本11及更高版本默认包含云连接,并且所需库文件也包含在e!COCKPIT 1.4版本及以上版本中。在固件版本V12及更高版本中,可通过万可Touch Panels 600进行连接;V1.5版本以上的e!COCKPIT包含所需库文件。

支持多种协议,简便的一站式解决方案

在Patterson-UTI,工程师要求其陆上钻井平台的各种系统可互相通信,同时还要保持相互隔离。这个挑战确实不小。
MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

推荐阅读

应对未来挑战

能源管理

节能高效

节能有利于保护环境,确保企业良性发展。进行恰当分析并采取正确措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
能源管理
照明管理

适于照明控制器的智能解决方案

通过简单操作即可使照明快速投入使用并减少成本:万可助您实现!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理