如何放开对能源转型的制约成为一大难题。原计划用新的电线将北海海岸的风能传输到南方,但是由于铺设地下电缆的时间超出了计划的时间,网络扩展中断。不仅如此,对受天气影响且不稳定的绿色能源生产进行有效控制也是一大挑战。太阳能阵列和风力发电厂已经可以为德国提供三分之一的所需电力,到2050年,这个比例将升至100%。专家认为,对于可再生能源的市场营销来说,目前迫切需要技术调整和新的业务模式。“我们依赖的这种发电类型十分不稳定,分布不均且涉及众多小型电力生产商。这为基础设施、电网以及之前通过可控制电厂获得的管理和灵活性带来了新的挑战,”来自Energy Brainpool的柏林能源营销专家Tobias Kurth解释说 。
整个行业面临着艰巨的任务:他们必须开发相关解决方案,以保持电网的稳定性。这样即使绿色能源的产量增加也能使频率保持在50 Hz。电池存储单元就是其中一项必备装置,因为该装置可以快速容纳多余的电流,然后在需要时再次放电。举例来说,如果在大型风力发电厂的基地安装了该装置,那么存储的能源既可以用作平衡电力,补偿电网中的短期波动, 又可以避免强制关闭风力涡轮机。电池与光伏电站的组合也同样合理。如果将太阳能电池与充电站耦合,那么电动汽车充电站就可以实现全天运营,从而为电
动汽车提供太阳能。另外,此类电池也可在住宅区中作为能源存储装置使用。这样不仅可以增加个人消耗,同时可以缓解太阳能发电的日间高峰压力,降低对电网的威胁。