携手,迈向全球!

我们的客户每天都在应对其行业中的重重挑战。他们不断突破极限,迸发全新想法并创造创新技术。能够陪伴客户步步向前迈进,我们倍感自豪 – 因为他们的成功就是我们的成功!

借助全面的万可解决方案和技术,我们可帮助全球各地的客户实现业务目标。每个瞬间都同样重要 – 成功故事。我们在客户项目实施期间为其提供合作伙伴支持,帮助他们实现每个成功时刻。

与万可合作的成功时刻

我们的客户遍布全球各个行业,每一天都在迸发着突破性的想法,而我们致力帮助他们获得成功时刻。

Murten, 瑞士

为我们的子孙后代留下一个可持续发展的世界: 瑞士精密照明公司将此作为自己的使命,开发出非常节能的解决方案,在最大限度地提高运动场地照明的同时最大限度地减少光污染对居民和动物的影响。为了实现这一目标,这家瑞士公司采用了模块化的LED照明系统,仅在需要的地方开启照明。而万可照明管理方案可对每个单独的照明模块进行有针对性的控制。

德国诺伊斯塔特-德-魏恩大街,

出现风险之前对体温异常进行检测——这是TTS自动化公司的专长,他们为自己在对抗当前疫情所做出的贡献而感到自豪。他们的 "Prometheus"体温检测系统能够可靠而迅速地检测体温变化,使其成为敏感基础设施(如医院)的最佳哨兵。该公司主要采用久经考验、使用寿命长的组件,如万可控制技术,该智能系统可用于检测反应堆表面的温度异常情况。

隐蔽在地下的成功时刻

第一眼并不能瞥见的现代化:Łódź Fabryczna火车站是欧洲最现代化的地下火车站之一,主要是因为它采用了复杂的自动化解决方案。除了专业知识外,激情是这一#成功时刻#的主要驱动力。

Rheinfelden,瑞士

是否有可能以可持续的方式在当地养虾,同时为动物提供一个类似于其本土的栖息地?SwissShrimp AG面对这一挑战,努力在瑞士重新创造类似于下加利福尼亚的养殖条件。他们的成功时刻:复杂的照明概念与万可精细分级的照明控制器助力在当地打造了一个可持续的无压虾类孵化场。

Rugendorf, 德国

借助太阳能节约地球资源——这就是MÜNCH ENERGIE及其光伏系统所有追求的目标。曾经作为一个小的福利计划,由于在正确的时间萌生了正确的想法,该计划已经发展成为德国最大的分布式能源供应商之一。MÜNCH ENERGIE公司依托万可技术可靠地控制整个光伏系统的馈电管理,同时也受益于开放式接口。

休斯顿,TX(美国)

提高深钻行业的安全性以保护人的生命安全是 "国民油井华高 "的主要目标。作为石油和天然气钻井作业机械的制造商和开发商,NOV希望通过使用自动化和遥控设备以及使工作站更符合人体工程学来防止事故的发生。NOV公司依托万可技术为其客户提供100%坚固可靠的组件。

Heiligenstadt,德国

存在完全不需要化石燃料甚至还产生能量的建筑物吗?这不是科幻小说 - leitec®使之成为现实,并从储冰系统中获取能量。该公司依靠万可技术来控制高科技建筑的所有能源和楼宇技术。

Göteburg,瑞典

位于Göteborg的CATC公司致力帮助航运公司在公海上更高效地运输货物,收获的每次成功都让公司倍感自豪。万可技术和解决方案使该公司能够长期稳定地优化船舶的能源消耗。这对于客户船舶能否高效运行以及是否环保而言至关重要。

Effelsberg,德国

长期以来,了解宇宙的尽头及其中所有不同的天体,一直是人类最着迷的探索之一。如今,像埃菲尔斯堡射电望远镜这样的高科技系统使我们比以往任何时间都更能够接近宇宙的奥秘。这一巨型望远镜配备了100多个电机并借助万可技术对其实施控制,使其成为同类设备中的最尖端者。

Québec,加拿大

对于加拿大Lumenpulse公司的LED专家而言,光令人兴奋。但是,未来的照明系统还需要为快速部署做好准备,并且需要易于控制。这就是万可的用武之地:我们的解决方案可确保设备功能可靠且照明持久稳定 – 即使在未来,同样精彩纷呈。

Prague,捷克共和国

没有任何工具能够像管风琴一样传达出此般永恒感。这使得各个组件功能是否可靠以及使用寿命是否长久变得尤为重要。这就是Robert Ponča会定期对布拉格鲁道夫音乐厅(Rudolfinum)的管风琴等器材进行定期维护的原因,希望将丰富的文化传统延续至未来。Robert借助万可提供的可靠的I/O系统对旧的乐器实施改造,将传统延续到未来。

Freiburg,德国

多方的精准合作让这些时刻获得喜人成果。定制化万可解决方案使这种“完美契合”时刻成为可能。这就是我们将创意变为现实的方式 - 仅需拨动一下开关这样的简单操作即可点亮成功时刻。

中国,深圳

光连接了人类和社会。锐高公司(Tridonic)是照明领域最具创新力的公司之一。这家奥地利公司的技术中心位于中国深圳,致力于塑造“互联照明系统”的未来。其工作依赖于万可控制技术 - 因为照亮世界需要可靠的合作伙伴。

Pappaflessas,希腊

朝着实现更加干净的世界而努力,其中的成就感给人带来难以言表的动力。有了这种动力以及万可技术的大力支持,Papaflessas的工程师表示即使是控制整个风力发电场这一高度复杂的任务也将成为一项有趣的挑战 - Papaflessas正在建造希腊众多风力发电厂之一,为希腊提供绿色能源。

Vinterbro,挪威

我们不仅仅是在大型项目中提供支持。来自挪威的Thomas Sandberg实现了他的个人梦想:打造自己的全自动啤酒厂。可扩展的万可系统为其提供了所需的全部选项,并激发了其进一步发展自己的想法的动力。

您的万可联系人

其他服务: