测试流程的精确管理
手术室和药品生产设施有一个共同点:都需要清洁室技术来确保患者安全和生产环境质量。Topas是该领域的技术领导者。在测试过滤介质方面,例如洁净室中的空气过滤器所需的过滤介质,Topas有赖于WAGO的控制技术。
洁净室技术是许多应用中的关键技术。例如,该技术被用于手术室医疗、制药行业和微电子生产设施,在这些设施中,该技术尽可能地将引入室内或室内产生的悬浮颗粒量保持在最低限度。为了安全治疗患者并保护产品免受有害颗粒的影响,这一点至关重要。
过滤介质复杂测试系统的控制
2023年2月10日手术室和药品生产设施有一个共同点:都需要清洁室技术来确保患者安全和生产环境质量。Topas是该领域的技术领导者。在测试过滤介质方面,例如洁净室中的空气过滤器所需的过滤介质,Topas有赖于WAGO的控制技术。
洁净室技术是许多应用中的关键技术。例如,该技术被用于手术室医疗、制药行业和微电子生产设施,在这些设施中,该技术尽可能地将引入室内或室内产生的悬浮颗粒量保持在最低限度。为了安全治疗患者并保护产品免受有害颗粒的影响,这一点至关重要。
过滤材料的鉴定和测试
在净化空气时,过滤器是关键部件,因此必须对相应的系统及其过滤器进行鉴定和定期检查,并对结果进行详细记录。指南(如VDI 2083和ISO 14644)规定了测试方法,并指出了洁净室和洁净室区域中空气颗粒洁净度的分类和浓度测定。空气纯度等级是根据各种标准尺寸的空气悬浮颗粒的测量浓度确定的。
Stephan List, Topas公司部门经理
Topas使用WAGO控制器对传感器、测量设备和执行器(如风扇、阻尼器和阀门)进行可靠控制。“我们必须处理大量信号,因此我们的系统由许多I/O模块组成,并使用大型节点。因此,我们必须支持大量不同的接口,这也是我们始终使用WAGO I/O系统的另一个重要原因”,Stefan Haufe说道。
准确识别泄漏
“我们在某些步骤中使用PC,例如测试序列、可视化流程、生成图表等,但对于其他所有步骤,我们都有相应的WAGO PLC,” Haufe说,并补充道:"尽管我们不需要实时功能,但速度仍然很重要。而且,PLC响应时间短,支持精确识别问题区域或泄漏。总的来说,我们重视WAGO系统在复杂应用中的灵活性”,Haufe说。最终,WAGO组件与Topas专有技术的结合,确保了无数产品的洁净室生产,以及各种过滤器生产中的最高质量标准。
对于即将推出的项目,我们已经决定使用WAGO的750-8212控制器,这些控制器配备了更快的处理器和更大的工作内存。控制器的另一个重要功能:数字版权管理,允许根据具体要求为各种项目单独扩展功能。通过许可机制(DRM),可以随后激活软件应用程序和接口。“对于不久的将来,我们已经可以确定哪些具体项目将受益于这些功能。你绝对可以期待更多令人兴奋的发展。”Haufe总结道。