德国风力技术公司和WAGO合作使风力涡轮机实现按需夜间标记(ADLS)
为了减少夜空中的光污染,德国的风力涡轮机不久将只在飞机接近时才会亮灯。Deutsche Windtechnik Steuerung公司通过基于应答器的系统,提供了按需夜间标记(ADLS)解决方案。本项目还使用万可857-304继电器。
为了减少夜空中的光污染,德国的风力涡轮机不久将只在飞机接近时才会亮灯。Deutsche Windtechnik Steuerung公司通过基于应答器的系统,提供了按需夜间标记(ADLS)解决方案。本项目还使用万可857-304继电器。
德国风力技术公司(Deutsche Windtechnik Steuerung),总部位于Husum-Ostenfeld,在风电场维护方面处于领先地位。该公司在德国签订了约2400台涡轮机的维护合同,世界范围内的客户更是数不胜数。除了陆上和海上风力涡轮机的标准维护外,德国风力技术公司的团队还针对服务开发和扩展进行了研究。2018年,有关风力涡轮机按需夜间标记(ADLS)的法律草案被提出,德国风力技术公司的技术人员和工程师着手开发一种解决方案,仅在需要时打开风力涡轮机顶部的红色闪烁灯。当时,没有任何一种工业成品能够满足立法机构严格的安全要求。
仅仅关闭灯光不能作为一个解决方案,因为灯光实现了必要的安全功能:对任何接近的飞机发出警示,注意风力涡轮机的存在。因此,解决方案必须能够对空域实施监测并发出信号,一旦直升机、飞机等进入半径4公里的范围,夜间标记就应当发光。按照法规,风力涡轮机运营商必须在2022年12月31日前实施陆上ADLS,在2023年12月31日前实施海上ADLS。该法律适用于100米高度以上的风力涡轮机,这意味着德国大多数风力涡轮机都受到影响。
德国风力技术公司依托WAGO
目前只有少数几种实施ADLS的解决方案。有三家供应商依托 WAGO,其中包括Deutsche Windtechnik Steuerung。他们开发了一种所谓的ADLS盒,运营商可以在其风力涡轮机上进行改装。
“在我们的ADLS盒的开发过程中,我们必须克服几个障碍。这并不是一次十拿九稳的成功,” Deutschen Windtechnik Steuerung首席执行官Karl Keusgen回忆道。”ADLS是对空中交通安全的一种干预。我们必须提供大量的支持证据。例如,这包括指示灯必须在特定时间内亮起,这必须予以保证。另一个障碍是风能系统的多样性,以及山区和山谷等地理挑战,”Keusgen继续说道。
Deutschen Windtechnik Steuerung的解决方案提供了一个基于应答器的独立系统,可以集成到现有风电场中。有三种不同的配置级别。完整的解决方案装备了整个风电场。应答器接收器作为主机箱,位于风电场中央,由Deutschen Windtechnik Steuerung公司运营。每个单独的风力涡轮机都有一个ADSL盒,这是一个可以控制夜间标记系统的分控制盒。这个盒子安装在涡轮机的机舱里。
从2023年1月开始,风力涡轮机必须依法采用按需夜间标记系统,以减少光污染。
图:Udo Hallstein/vor-ort-foto.de
Deutschen Windtechnik Steuerung首席执行官Karl Keusgen
Ragnar Duborg,汉堡销售办事处