MM-22076_new_website_page_EPLAN_Partner_Page_Logo_EPLAN_2000x2000.jpg

EPLAN与WAGO

让综合数字工程更简单

与WAGO和EPLAN一起规划您的控制柜! 您将受益于我们良好的长期合作关系。我们在技术和人员方面都有很好的关系。根据我们自己的经验,我们知道您作为EPLAN用户真正关心什么,

因此,您可以信赖WAGO产品,通过EPLAN为您的数字工程提供高质量产品以及全面的数据、工具和服务。

活动与新闻

从EPLAN Pro面板中导出3D新“接口”

通过新的接口,现在可以从EPLAN Pro面板直接传输数据,简化了整个流程,直至完成订购。

EPLAN合作伙伴网络

我们是EPLAN合作伙伴网络的一部分,该网络由来自不同行业和业务领域的各种规模的公司组成。我们有着共同的目标:共同开发高效的解决方案,为客户的工程流程提供最好的支持。通过与EPLAN的合作,我们可以使您的整个数字工程流程变得快速而轻松,从而帮助您降低项目规划费用。

工程数据

WAGO的EPLAN数据

高质量的产品数据省时又经济。

我们的数据能做什么?
我们使用“EPLAN数据标准”创建EPLAN宏。像这样的宏可以为您存储各种信息,具体取决于该产品的要求。

  • 商业数据
  • 逻辑宏
  • 3D图形数据
  • 连接方案
  • 功能模板
  • 3D图形数据
  • DXF数据
  • 钻孔模式

如果这些宏均不满足您的要求,请通过EPLAN数据门户上的反馈功能或我们网站上的联系表格告知我们。

在哪里可以找到我们的数据?
您可以通过您的首选项来访问我们的产品数据:

  • 在我们的产品页面,下载/CAE数据版块
  • 在EPLAN数据门户上——在浏览器或您的EPLAN实例中

在EPLAN数据门户网站上,您可以找到超过11000种WAGO产品。您是否仍然找不到您的所需?在此处提交您的查询。

EPLAN数据门户中的WAGO选择器

在EPLAN数据门户(控制柜工程CAE产品数据门户)中,有一个新功能。使用WAGO选择器,您现在可以在熟悉的环境中找到相应的接线端子。优势如下:不再需要在EPLAN数据门户中费力搜索零件列表,通过搜索辅助工具,您现在可以使用WAGO选择器快速轻松地找到正确的零件。只显示与EPLAN记录匹配的产品,然后将其传输到EPLAN或工程工具中。

CAE接口

万可EPLAN接口

用于控制柜设计的CAE接口

提高工程流程的效率:我们的EPLAN界面使工程流程数字化更简化。您可以将所需的接线端子组件直接导出到我们的万可配置智能设计器,或者仅将现有的标签数据交给我们的万可热转印智能打印机。借助万可,您将找到正确的解决方案。

作为包括EPLAN Pro面板(版本1.4.X)在内的EPLAN Electric P8的插件,新接口现在允许从EPLAN Pro面板直接传输数据。这一改变简化了整个流程,直至完成订购。

优势一览:

  • 增值链的一致性
  • 数据重用,介质无间断
  • 节省时间和成本

EPLAN接口的特色:

  • 通过电路图或万可智能设计配置器中的EPLAN安装空间导航器自动构建端子排。
  • 智能设计器中的自动接线端子标记、合理性检查、缺失元件的自动添加和订购选项
  • 将数据从智能设计器重新导入EPLAN,以便在CAE工具中获得完整的零件列表
  • EPLAN的自动接线端子标记和直接打印

万可 Smart Designer 配置器

个性化电气规划是开关柜的基础。万可持续为您提供所需的全部数据、软件工具以及接口——从电气和机械方面的规划到产品订购。

万可接口的详细信息

EPLAN、WSCAD和ZUKEN等CAE工具解决方案提供商提供了各种接口。在本视频中,我们以EPLAN和万可智能设计在线配置器为例,对万可接口进行演示。直接在工程工具中执行数据导出。来自EPLAN Pro面板接口的数据通过智能设计器在线配置器输出。

基于CAE数据的时间优化

通过eBuild减少项目开销

对于传统的控制柜制造商来说,一个项目通常耗时约58小时。根据各种研究结果,我们确定项目时间可优化为24小时,缩短近60%。这就是eBUILD的作用所在,让您的日常工作更轻松,节省宝贵的时间。eBUILD是EPLAN推出的基于云的解决方案,2.8及更高版本的所有用户都可以使用。eBUILD具备菜单引导的电路图页面创建功能,可通过预定义的库进行绘图。

  • 首先选择所需的库,并通过下拉菜单指定关键技术数据。
  • eBUILD随后自动生成相应的电路图页面。
万可联系人

其他服务: