数字化工具 - 扁平化结构,让人眼前一亮
十年前,当EPLAN P8软件推出时,该公司便开始为低压开关柜单元的电气设计进行项目规划。该公司不生产系列开关设备 - 仅生产基于积木式原理的设备。"目前,我们决定坚持采用扁平化的架构来使用该软件。" 在开关柜图纸方面,位于Lennestadt的主厂和位于萨克森州Grimma的分厂的员工使用AutoCAD Mechanical进行项目规划,而电气技术设计则使用EPLAN Electric P8应用程序进行规划。零件清单从CAD软件传输到内部ERP系统 - 目前,系统之间没有其他接口。
逐步扩展
计划逐步扩大数字孪生在Hensel公司的使用。目前,采用该方法对端子排设计进行测试;工程师们使用万可在线配置器Smart Designer作为项目规划工具。位于明登的电气连接与自动化供应商万可公司持续为开关柜供应商的设计过程提供所需的全部数据、软件工具以及接口——从电气和机械方面的规划,到配置和定制产品的订购和生产。万可公司工程服务部市场经理Steffen Winther认为,从长远来看,为了使整个流程链达到一定程度的数字化,实施数字孪生技术是至关重要的:"现在,一个设计工程师至少有30%的时间花在了数据创建和维护上。数字孪生技术可节省时间和成本。“ 他说,公司目标必须是实现集成式生产。
数字孪生的数据基础来自EPLAN数据门户,那里也储存着商业和二维数据。也可获取3D数据;后续也可根据产品型号进行添加,"Hensel公司负责EPLAN管理的Thomas Göbel解释说:"我们更愿意收集更多的数据,而不是在后期添加数据"。然而,制造商之间的数据并无法实现足够的标准化,这仍然是一个问题。"假设在未来能够形成一个成熟的数据标准,那么即可实现可量化的效率提升,"Göbel强调说。归根结底,企业需要对其客户负责,不能向他们提供杂乱无章的数据和文件 - 同时也不能让自己的生产部门员工担忧。
Karl-Heinz Hupertz, Hensel项目规划经理
借助万可产品加速自动化进程
万可助力Gustav Hensel公司推进自动化进程。Karl-Heinz Hupertz对这一合作关系也很赞许:"我们与万可合作已经有很长一段时间了。除了接线端子和电子元件外,我们目前还采用万可的标记系统。“ 在现有的CAE系统中,Hensel公司的控制柜和组件都是通过万可的热转移Smart Printer进行标记打印。Steffen Winther解释说,对于中型企业来说,技术的具体应用是小问题;真正的问题是人员短缺。"例如,一个控制柜制造商需至少雇佣一个人来建立数字孪生与一致性。这不可能在日常业务之外的时间内完成。这个任务比较重,"Winther坚定地说道。人力问题在未来也将保持其重要性。Hupertz赞同这一观点:"我们目前正在创造空间,将数字过程一点一点地融入日常工作中"。归根结底,这也是为了保护德国的工业中心地位 - Gustav Hensel的这一方案被称为 "德国制造 "并非没有道理。
其他话题
在控制柜制造领域,数字化转型不仅改变了具体的工作流程,而且也改变了人们的工作方式。我们正在更多的关注创造性和灵活的工作方法;传统的等级制度、工作时间和工作环境正在逐渐改变。“新工作方式”也成为了明登的“新常态”。