building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

照明设备安装及自动化证明其自身价值

现代照明需要实现操作便捷、节能高效两大优势。所有这些均基于一种假设——成熟的规划、优化安装和智能照明控制可充分挖掘系统潜能。基于以上功能,便可实现保护环境、降低能源成本、改善工作环境和楼宇环境的目的,同时提高了调试、维护和转换效率。例如,只需通过一个图形界面即可轻松配置现代照明管理解决方案。因此,复杂的安装和繁琐的编程已然成为过去。

选择W万可的原因:

  • 理想的照明质量
  • 提高用户舒适度
  • 高能效运行
  • 调试简单,无需任何编程
  • 维护和转换快速、简单

万可照明管理

具有前瞻性的楼宇照明解决方案

照明管理撬动更高效率

人造光可以照亮生活空间、办公大楼和生产车间,还可点亮夜色笼罩下的街道,并让地标建筑熠熠生辉。事实上,目前照明能耗占到全球电量消耗的19%。但从企业角度,还有另外一个方面应加以考虑,那就是系统效率。这方面最大的影响因素是能源成本,在照明系统的总体成本中占比约为70%。无论是在升级还是采购新产品时,每个照明系统都应达到最优的节能效果,这对未来的成本节省有显著的作用。

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

以人为本

以人为本的照明解决方案
最初,“以人为本的照明解决方案”(HCL)仅仅意味着计划照明系统时,将人和人的良好照明需求放在重要的位置而已。照明管理会特别关注色温的独立调整和在一天当中以接近日光的方式提供照明。因此,将自然照明条件引进建筑内部时,房间的特性随之发生变化。


这种概念基于下列认知:光不仅是支持达到一定视觉敏锐度的必要条件,而且也是影响内部生物钟的关键要素。如果照明条件能够根据空间、健康和工作积极性等日常需求进行调整,则将有效防止视觉疲劳,提高业绩表现。

良好的照明可提高工作效率

照明是工业劳动和体力劳动中的一个关键因素。要依靠员工的效率才能达到最佳生产业绩。恰当的照明有助于提高积员工的工作积极性,减少疲乏感,保持健康并防止事故发生。恶劣的视觉条件则相反,如果光线太暗,会导致产量下跌,员工容易感到疲惫,并且会很快发生错误。

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

以更低成本打造最佳生产区域照明效果

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的智能解决方案。通过将定义硬件和简单易用、基于Web的软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

房间接插式安装

WINSTA®接插式连接器系统可轻松满足楼宇安装的严苛要求。系统可实现简便的接插式电气连接 - 使电气连接迅速、安全、无误。所用组件经质量测试,确保提供准确且及时的安装。

万可联系人

其他服务:

经认证的楼宇

可持续楼宇回报颇丰。丰富的认证为项目规划提供支持,其中实现楼宇自动化有助于提升节能潜力。

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

高效房间自动化

规划、实施和楼宇运营必须具备更大的效率和高度的适应性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

未来系统的HVAC技术

供暖和制冷应用占总能源消耗的55%以上, 其能量转换直接通向锅炉房。 因此未来的通风系统依赖于万可解决方案。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

万可助力专业团体

聚焦需求

安装人员和系统集成商:使用我们的专业门户网站直接访问与您相关的楼宇技术领域的信息。

安装者的实用技巧

快速、可靠、免维护的解决方案简化了您的日常工作并确保更好的效果。

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

系统集成商支持

节约资源和能源的楼宇是您的目标。 万可为成功规划和执行项目提供有力支持。

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg