将规划结果直接转为执行
技术楼宇服务(TBS)的规划过程是保障楼宇有效运行的重要环节。一旦技术规划完成,所有承包公司均必须执行规划结果。这一步还包括楼宇自动化的实现。万可Solution Builder是实现这一目标的完美工具,因为它可以将规划结果直接投入项目工程。
TBS规划在整体楼宇规划中发挥着重要作用。特别是,楼宇能效在很大程度上取决于TBS内的关键楼宇系统。其中包括供暖、空调和通风、照明和遮阳,以及相应的自动化。此外,TBS的诸多方面均会对楼宇用户的舒适度产生重大影响。除了打造宜人的室内环境外,还包括多项自动化功能,例如优化工作站和交通区域照明的功能。高能效和最佳舒适度的关键在于全面数字化的现代设计。
完美同步楼宇系统
规划和实施所有楼宇自动化系统可能花费昂贵,具体取决于楼宇类型。试运行才是关键,必须在尽可能短的时间内实现所有系统间的同步。使用万可Solution Builder进行调试特别顺利。
?供热、空调、通风、电源、照明和遮阳等技术楼宇系统通常是单独规划和安装的。一旦施工完成,所有系统安装完毕,楼宇自动化必须投入运行。在这一决定性的时刻,所有系统都必须发挥作用,相互通信或与楼宇自动化控制器通信。只有这样,建筑运营才能实现节能,同时提供所需的舒适度。
系统集成商扮演关键角色
调试的顺利与否在楼宇项目一开始便已奠定。系统集成商负责确保在调试后能满足与客户共同制定的功能需求。系统集成商还负责为客户提供建议、规划和选择所需的硬件并对其进行编程。必须特别注意对各承包商进行协调。特别是,技术接口必须确保调试时通信功能按计划进行。
优化规划,轻松实施
为达到最佳效果,充分的准备至关重要。在楼宇自动化中,可用信息的质量非常重要。借助万可Solution Builder,系统集成商可快速处理项目,避免错误。可轻松采用在规划期间根据VDI 3814或DIN EN ISO 16484创建的寻址系统结构。这样,所使用的组件及其数据点可自动接收预订名称,而不必手动命名。Solution Builder基于现代数据库体系结构。允许在团队内并行处理项目,实现更快配置。
快速调试
系统集成商面临的最大挑战通常始于调试阶段。理所当然,这发生于建设项目的最后;所以,特定的时间压力是共性,而不是个性。对已安装技术进行全面测试,检查各数据点连接,并生成先前配置的功能。在这一阶段,Solution Builder凭借数据库结构提供宝贵优势:系统集成商的多名员工也可以并行开展任务。于是,可实现快速、可靠的调试。如果楼宇必须尽快准备好投入使用,这在建设项目的这一阶段尤为有用。
所含文档
使用Solution Builder,记录楼宇自动化非常简便。硬件结构、单个控制参数或所用设备的IP地址等重要信息均会自动保存到文档中。以前需要人工收集和记录这些信息,现在可以规避。此外,调试期间所作更改均会自动包含在文档中。调试完成后,Solution Builder可用于维护和扩展工作。通过持续更新的楼宇自动化文档,还支持诸多设备管理任务。
在建筑的整个生命周期中对其密切关注
楼宇的寿命通常为几十年。因此,在开展技术楼宇设备(TBE)规划时,不仅需要考虑项目规划和调试,还需要考虑其整个生命周期。除了建筑的预期用途外,通常还会进行改造、改建、翻新、最终拆除。?设备管理团队负责楼宇生命周期各阶段的技术楼宇服务,通过万可Solution Builder对楼宇保持纵观。
供暖、空调和通风、通用电气工程、照明和遮阳——设备管理团队日常负责管理这些系统和许多其他系统。主要目标是确保用户的高效操作和最佳舒适度。典型职责可分为三类:定期维护系统;故障排除和实施维修;使系统适应需求的变化。快速方便地访问所有系统并获取当前文档的实际状态对于设备管理人员履行这些职责至关重要。
设备和配置的概述
如果设备管理在楼宇调试后使用万可Solution Builder,高透明系统让工作人员获益匪浅。一体化设备管理提供已安装设备及其配置的全面概述。其中,这确保了已安装系统的高度安全性,可防止未经授权的访问。可以在所有设备上禁用无需操作控制的配置端口。管理所用设备的密码也非常容易。公司IT安全策略如有变化,可以在中心位置调整密码以适应新的要求。
快速排除故障
最新的楼宇自动化文档简化了诸多设备管理任务。例如,常规操作期间发生故障时,Solution Builder非常有用。因此,设备管理人员拥有所有可用系统的文档,并可以相应地快速做出反应。如果发生典型故障(例如某个房间的供暖系统不工作),可以通过设备识别系统快速识别负责的组件,检查其功能,并在必要时进行更换。因此,设备管理团队可解决多种故障,而无需调用外部服务提供商。这不仅确保了独立性和速度,且操作更具成本效益。Solution Builder的核心组件是一个始终包含最新信息、同时又能确保所需透明度的数据库。
只需自行调整
在几十年的使用过程中,楼宇用途可能会发生变化,新的操作需求会出现。此外,也可能需要翻修、翻新和替换技术设备。在许多情况下,必须调整楼宇自动化系统。借助Solution Builder,设备管理团队可以在内部执行大部分调整。空间用途的变化是一个典型的示例,比如办公室被改造成会议室,或者将大型办公区划分为多个独立办公室。供暖、照明和遮阳通常需加以调整,以适应新的用途。通过Solution Builder,设备管理团队可以访问所有已安装的控制器。通常,无需编程即可进行调节。
Solution Builder的高度灵活性
在许多建设项目中,一旦楼宇自动化系统投入使用,操作员和设备管理团队就无法再访问各个控制器的编程工具,这是一种常见情况。万可Solution Builder与众不同:该系统专为楼宇的整个生命周期而设计,因此它在诸多方面支持操作员。例如,设备管理团队可以访问集成数据库,从而获取可用文档。它会在楼宇运行的各阶段不断更新,因此始终保持最新。