MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

能源数据采集:轻松实现效能提升

您是刚开始着手能源管理,还是准备要深化管理,进一步节约成本?无论您的需求是什么,万可始终能为您提供理想的解决方案。

对于模块化能源数据采集,我们采用灵活的开放式系统,安装简便并可扩展。您可根据需要选择个体解决方案或使用我们的标准解决方案。

我们为提升能源效率提供助力:

  • 适于多种应用的标准解决方案——无需编程知识即可实现能源数据管理
  • 广泛的产品系列,用于测量、记录、计量和转换能量值
  • 即用型:使用我们的IoT Box Energy Data,即刻上手
  • 让我们共同开发和实施满足您特定需求的解决方案

万可模块化能源数据采集方案

我们向您提供的内容

测量和记录

适于您的新系统

采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)的万可插入式电流互感器是您新系统的理想之选。其可用一次侧电流范围为32… …2500A,二次侧电流变型为1A和5A。插入式电流互感器固定在安装板上,可直接固定在电流棒上,也可通过安装支架或电缆扎带固定。通过二次侧连接S1和S2的冗余设计轻松实现互感器短路。

电流和电压测试头将电流互感器和电压测试头相结合。它在馈入点捕获能量数据,并通过熔断电压路径为下游测量设备提供保护。电流和电压测试头备有50mm²、95mm²和185mm²版本。

适于您的现有系统

罗氏线圈是现有系统的不错之选。它们可靠地转换交流电流,可测量高达10,000A的电流,与万可推荐的三相功率测量模块结合使用时,可测量高达4,000A的电流。分开的线圈架使其更加紧凑并节省空间。罗氏线圈可直接连接到三相功率测量模块。万可罗氏线圈已通过UL认证,可用于全球诸多行业。钳式电流互感器也适用于对现有系统进行升级改造,尤其是在电流路径不得中断的情况下。空间狭窄的情况下,支架可以完全拆除。其可用一次侧电流范围为32… …2500A,二次侧电流变型为1A和5A。

计量

符合MID标准

精确的能源测量能够优化能耗。万可为此提供一系列选件,例如879系列电能表。这些设备符合MID标准,因此也适用于计费相关应用。电能表配备直插型笼式弹簧接线单元及操作手柄。其设计紧凑(72mm宽的版本用于直接测量,用于电流互感器的版本则仅36mm),即使在控制柜中也能节省空间。除了电流和能量测量产品外,还提供用于计费的插入式电流互感器。它们可以与万可MID电能表结合,形成完整的解决方案。

转换

多种信号转换

电流、电压和功率信号一经捕获,可能需要针对更高级别的控制器进行转换或滤波。通过万可的电流、电压或功率测量模块,这些数据可作为标准信号或通过总线通信进行传输。

功率测量模块并行测量电流和电压,然后将它们作为模拟信号输出,转换为功率。作为三相功率测量模块,它测量电压、电流、功率和谐波等相关数据。通过电流互感器或罗氏线圈进行测量,能够灵活应对多种测量任务。除了microSD卡槽,三相功率测量模块还具有Modbus®通信接口(RS-485)。支持连续监测能耗。还有可切换的滤波功能。

处理

参数设置——无需编程

万可能源数据管理负责测定变量的处理。该系统由基于Web的软件和模块化控制系统组成。处理后数据用于能量监测以及进一步分析、归档和报告。

可视化界面

高度灵活

使用独立于位置和软件的HTML5 Web可视化界面创建个人仪表板。该仪表板以一种清晰易懂且独立于设备的方式揭示效率趋势。甚至能够集成不同的来源和图表类型,提供能源数据的概览。

云技术

万可助力连接数字化IoT世界

云技术方法是监测所捕获和处理数据的不错选择。您可以自由选择万可云技术或使用其他云系统。只需几个步骤,您便可随时随地概览所有相关信息,确定优化可能性并直接启动修改。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

一站式解决方案:能源数据IoT Box

适于工业4.0的即用型解决方案

能源数据IoT Box一站式提供所有必要组件:信号采集以及功率和能源测量、IT/IoT通信协议和可参数化的应用软件,具有多达40个输入和40个输出,可以详细采集能源趋势数据和能耗数据。

无需IT专业知识即可将其直接连接至云平台。连接现有系统和机器仅需要进行一些技术调整或修改。

面向未来的主题与解决方案

产品概览

相关产品与技术

产品信息

JUMPFLEX®模拟信号转换模块

WAGO热电阻阈值开关2857-533适用于RTD传感器、电位器以及电阻器,可对最多两个阈值信号进行监测并作出报告。

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
产品信息

电压测试头

855系列电压测试头可轻松、安全地测量电压。仅需轻轻转动一下电压测试头(含保险丝保护)——无需工具,便可对绝缘导线进行测量。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
产品信息

罗氏线圈

WAGO 855系列罗氏线圈是一个非磁性的密闭式空心线圈。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
产品信息

钳式电流互感器 (855系列)

WAGO 855系列紧凑型钳式电流互感器是对现有系统进行升级改造的理想之选。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
产品信息

三相电力测量模块

WAGO-I/O-SYSTEM 750为您的能耗测量提供理想的解决方案。

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
产品信息

PFC200控制器

凭借CODESYS 3和Linux®系统,高效自动化控制器(包括更高的网络安全标准)可实现对项目的可靠设计、控制和可视化。

controller-pfc200_2000x1500px.jpg
联系万可

其他服务:

推荐阅读

更多能源管理解决方案

从监控到制定合理的措施,WAGO都可助您发挥最大潜力。

通过云端优化流程

越来越多的企业采用计算机云平台来实现能源与过程数据的可视化与存储。此外,还可基于这些数据利用人工云智能来开发高效的新型操作及维护方案。但是,在此趋势下,我们却需要面临网络安全这一大挑战。
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

愈加严格的能源管理标准

自2017年10月,ISO 50000标准系列针对能源管理系统颁布了新标准。企业应更准确记录其提升能效的措施。我们可为您详细介绍如何满足这些要求,并提供相应的解决方案。

定制数字化

数字化转型并无一成不变的解决方案;能源管理也是如此。万可通过咨询服务和各种资源为您提供支持。

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
数字化

符合标准的数据处理

采集、可视化和评估数据:万可种类丰富的产品和解决方案助您完善能源数据管理。

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg
标准和法律

发现更多

WAGO与您携手共进

WAGO自动化和电气连接技术的应用远非能源管理领域,点击下方链接发现更多应用领域。

数字化

数字化

通过云或智能自动化进行交叉通信:虽然工业数字化涵盖众多方面并提供更多的机会,但网络安全仍是一项重大挑战。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
数字化
照明管理

智能照明控制

通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,WAGO照明管理不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理