Customer application

Riding the Waves under LED Light

With indoor surfing, an integrated fitness studio, regular sport events and a full range of services, the L&T Sporthaus in Osnabrück, Germany, makes sport a lively experience. The lighting concept itself plays a central role. Around 4500 LED lights, managed by WAGO's Controllers, create a wonderfully unique atmosphere at L&T.

Extending over five floors with more than 5,000 square meters of sales space, there is more to the L&T sports house than providing the right goods at the right time: experience shopping is the order of the day. The designers' ambitious goals are to draw sporting events into the facility and invite the public to spend their free time there. They are reaching out to customers using new, sustainable concepts.

The core of the new building, which connects directly to the L&T fashion house, is the wave pool, spanning 7.5 by 16 meters. An “endless wave” invites people to try indoor surfing. The entire sports complex is designed around this pool. A generous atrium offers an unimpeded view of the pool from all floors. There is a podium for presentations and performances in the lower level.

Innovative Lighting Concepts - Here's how WAGO supports you

  • PFC Controllers from WAGO implement the flexible lighting solution at L&T.

  • There are individually programmable lighting scenes for rooms and events.

  • Each light and its brightness can be controlled individually.



为了使照明快速适应不断变化的环境并全年保持恒定的照明强度,我们选择了配备DALI接口的LED灯。



Lutz Brinkmann
L&T技术经理
building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Core of the L&T Sporthaus – the 7.5 by 16 meter wave pool. A generous atrium provides an unimpeded view from all floors.

商品和活动布景

照明在L&T理念中至关重要。新的研究表明,销售区域的照明可以对顾客的感知和舒适度产生积极影响。对于创新型照明设计(例如在L&T Sporthaus中实施的照明设计)而言,其目标是以一种超越传统的出色照明方式,在多样化且富有启发性的场景中展示产品和活动。应该使客户感到舒适,并喜欢在此消磨时光。

由来自慕尼黑的照明公司VEDDER LICHTMANAGEMENT负责照明设计。在以体验式消费和活动为主的场所中,仅能开关的单一照明方案远远不能满足要求。为在建筑的各区域中均实现最佳照明效果,照明设计人员在五个楼层使用了约4500盏LED灯 - 每一个灯具的位置都恰到好处,并且可单独控制。

“为了使照明快速适应不断变化的环境并全年保持恒定的照明强度,我们选择了配备DALI接口的LED灯,”L&T技术经理Lutz Brinkmann解释道, “早晨进行保洁服务时激活基本照明强度,并在一天中保持不变,除此之外,还针对不同的活动对灯光场景进行编程。”

只需按下按钮,即可针对时装表演、篮球比赛或演示进行一系列高级照明设置。此外,冲浪池区域有专为“冲浪”设计的照明场景,销售区域有演示专用场景。

灵活的照明控制

在准备过程中,设计人员考虑了许多有关如何设计控件结构和编程的问题。“照明控制系统必须灵活运行,并能迅速适应新情景,”奥斯纳布吕克ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG项目主管兼程序员Heiko Runge解释道。每个灯具,包括亮度级别均是一个可以单独控制的数据点。这可以借助建筑技术,通过控制中心内的触摸屏实施,或使用智能手机直接在销售区进行控制。

照明控制系统必须灵活运行,并能迅速适应新情景。

Heiko Runge
项目主管兼程序员

万可PFC200控制器是照明控制系统的核心。各个照明场景的所有数据和所有亮度值均存储在控制器的MySQL数据库中。该数据库解决方案为Runge提供了诸多优势,例如,所有亮度变化均可集中管理和控制, 而无需逐个更改照明元件或DALI控制器。即使程序正在运行,也可以将灯光分别分配给不同的场景。如果需要特别突出某个或某组产品,则这些商品上方的灯光强度将设置为100%,附近的其它灯具将调暗,且这一系列操作将存储为一个照明场景。

除 照明控件外,其它接口也已集成到WAGO自动化系统中。因此可通过DMX控制冲浪池区域的活动专用照明。数据点链接到由Kieback & Peter公司设计的更高级别的BACnet楼宇管理系统。

久经考验的系统

为使控制器到灯具均能实现连续通信,整个场所中分布着十二台万可PFC200控制器,用于对设备进行现场调节。每条DALI线最多可以控制64个DALI灯具。为保持系统的灵活性和可扩展性,设计人员在设计时使每个配电器(包括备用的)链接的灯具均不超过50个。

为控制4500个灯具,ebm在购物中心内安装了1008个配电箱,每个配电箱均使用WAGO的753-647 DALI Multi-Master模块进行控制。为确保控制柜和配电箱的安全连接,ebm采用了WAGO WINSTA®插式连接系统。由于配电箱需要集成到天花板中且操作极不方便,因此ebm在设计中仅考虑技术成熟的系统。

作为实施大型电气工程项目的工匠企业,我们非常认可万可质量的价值。

Andreas Ennen
ebm首席执行官

在为DALI系统选择组件时,ebm非常重视其是否符合IEC 62386 DALI标准的要求。这是保证所有DALI总线设备互操作性的唯一方法。“作为实施大型电气工程项目的工匠企业,我们非常认可万可质量的价值,”ebm首席执行官Andreas Ennen解释称, “我们向来对这家公司产品的印象十分良好。只要是需要专业技术的地方,万可都表现出了出色的灵活性,能够满足我们的期望并提供我们所需的支持。”

Brinkmann还称赞了照明控制的灵活性以及 WINSTA®的使用。“规划阶段中有很多改造工作,我们将与相同的合作伙伴一起基于相同的基本理念进行合作。”

文: Jörg Gruner | WAGO

图:Jens Sundheim | L&T

推荐阅读

更多楼宇技术应用

无论是在办公楼规划照明安装和自动化,改造供暖、通风和空调系统,或进行房间自动化,万可均可提供满足您楼宇安装需求的解决方案。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000

Lighting Installation and Automation that Pays Off

Modern lighting is demand-driven and convenient and saves energy – assuming you can make use of skilled planning, an optimal installation and intelligent lighting control to fully exploit the potential your system offers. Implementing everything properly protects the environment, lowers energy costs and improves your work environment, as well as the ambience of the building. This entails advantages for commissioning, maintenance and conversion, since modern lighting management solutions can be easily configured with a graphic interface, for example. Laborious installations and complicated programming become a thing of the past.

万可联系人

客户咨询