中枢神经系统的转换器
160多年来,乌尔姆/新乌尔姆市政公用事业部门一直负责多瑙河畔两个社区的关键基础设施服务。最 初是天然气供应; 不久之后增加了饮用水;到19世纪末又开始承担电力供应的责任。与此同时,市政公用事业部门还联手合作伙伴共同提供地区供暖服务。为确保经济可靠的能源供应,公用事业部门将可靠技术和新型创新解决方案有效结合,互补平衡。
现在,他们将用这一战略应对能源转型的挑战。由于可再生能源利用的不断发展,电网规模越来越小,因此发电量变得更加不稳定,控制费用升高。同时,关键基础设施(包括电、水、气和热)的安全要求也有提高。
基于以上各种因素,供应商需要改造自身的远动技术结构。在这种背景下,市政公用事业部门用基于IP的网络取代了传统的星型结构(控制中心位于中心位置,分站通过RS-232线路直接连接到控制中心)。这样便可通过多条路径控制网络内的每一个点。同时,结构冗余大大降低了单个组件出现故障所带来的风险。“我们的远动系统相当于乌尔姆和新乌尔姆能源供应的中枢神经系统。因此,这次转型于我们而言是重要的一步,”乌尔姆/新乌尔姆市政公用事业部门网络控制中心负责人Sebastian Grenzner如是说。
网络中的安全通信– 万可为您提供如下支持:
这款WTG可确保所有数据自动从IEC 101标准转换为IEC 104协议。
协议转换器确保了市政公用事业部门可以继续以传统方式运行目前已连接到网络中的全部110个分站。
将使用的调制解调器降为单一以太网类型为市政公用事业部节省30%的成本。