万可背后的故事
万可成立已有70年的历史。 但是,这一切是如何开始的呢? 让我们一同深入了解一下公司历史。
万可成立已有70年的历史。 但是,这一切是如何开始的呢? 让我们一同深入了解一下公司历史。
万可的创建源于弹簧连接技术的原始专利。当时是1950年。Heinrich Nagel和Friedrich Hohorst兄弟在柏林玩纸牌游戏时听闻有关带有推压键的无螺钉叶片式弹簧连接技术的原始专利,随后主动运作购得了全部所有权,其中还包括用于组装第一批产品的外壳、弹簧、导流条和铆钉等原材料。借此,家族企业的基石得以奠定:WAGO Klemmenwerk GmbH于1951年4月27日在明登成立。初始概念纷至沓来,高潮与低谷也接踵而至,但是二人始终坚信:无螺钉连接技术必会取得成功。第一个十年的特点是创新、产品与专利,以及海内外初见成功。
1961年,Wolfgang Hohorst加入公司,随之带来了很多新的想法。他对弹簧压力连接技术的愿景:更好、更安全、更经济,成为公司前进征程上的方向标。万可于1966年引进了尼龙6.6,并开全球之先,用其替代热固性塑料成为制作接线端子绝缘外壳的首选材料。此外,1960年代,采用弹簧连接技术的PCB板用接插式连接器和可焊接模块的相继推出,进一步丰富了公司产品范围,与此同时,通过将弹簧压力连接技术应用于电子镇流器和电容器接线端子,万可成功打开了照明市场。
创新的十年:1970年代,万可引发市场巨变。1974年,全新接线盒用导线连接器凭借适于单股导线的插线式连接技术(PUSH WIRE®)重新定义了电气布线领域。三年后的1977年,适于几乎所有导线类型的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)面世。万可推出了第一款采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)的轨装式接线端子,正式上市之前首批就成功售出30,000片接线端子。之后不久,笼式弹簧(CAGE CLAMP®)的改进版本完成,正面接线的出现,进一步证明了万可接线端子在狭小空间应用时的得心应手。
1980年代,万可阔步向前:笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)以征服市场为己任。在各种积极正向的条件下,万可开启了弹簧压力连接技术的推广传播之路。万可销售团队在市场终会认可笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)的坚定信念下,成为了“弹簧连接技术的布道者”。产品范围同样持续扩大,授权使用方纷纷在保险丝、继电器或传感器上使用万可笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)进行设备连接。此外,笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)还满足了防爆保护这一“至高学科”的应用要求:笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)成功通过了EEx e II认证,可应用于所有领域。
随着柏林墙的倒塌,世界发生了日新月异的变化。万可在变革中寻找并积极发掘机遇。由此,公司得以长足发展。我们在德国东部地区建立了新的生产基地。与此同时,万可开始布局全球,在英国、印度、中国和意大利先后设厂。随着专利到期,万可凭借以下口号继续维护并开拓市场:“如果你已经在使用弹簧压力连接技术,那就坚定支持原创产品吧。“ 此外,在1995年,随着独立于现场总线的模块化I/O系统的推出,万可成功打入自动化技术组件市场。1998年,强力压接弹簧(POWER CAGE CLAMP)的出现将万可弹簧压力连接技术的适用导线截面积扩大到95 mm²。
万可拼搏奋进50年!同时也是企业和全球经济蓬勃发展的50年!2001年,万可偕2000位同事与客户共庆公司成立五十周年。另一值得庆贺的事情是2003年3月Spirent PLC的成功回购。万可凭此再次成为100%家族控股企业——这是一个值得铭记的时刻。弹簧连接技术的第二次变革到来:采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-In CAGE CLAMP®)的新型轨装式接线端子问世。TOPJOB® S系列轨装式接线端子采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-In CAGE CLAMP®),进一步改善了已有弹簧压力连接技术的性能,特别是在操作方面具有显著的便利性,成功将市场标准提升到了又一个新高度。万可内部实验室顺利通过相关机构认证,从而成为其卓越综合性实验检测能力的力证。
身处全球数字化带来的巨变与机遇之中,万可敢于争先,勇立潮头。无论主题是网络安全、云连接亦或软件应用,万可始终不断开发以开放性和灵活性为导向的自动化解决方案。此外,万可还于2014年推出了DIMA(分布式智能模块化应用)理念,为过程自动化领域开辟了先锋之路。电气连接技术产品亦在不断发展:2014年推出的221系列导线连接器吸引了客户的大幅关注,而带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子则带来了面向未来的更为便捷的操作方式。