客户应用

宝马生产车间:全新照明标准系统替代原有照明设施

万可新开发的照明理念将宝马生产设施中的照明功率消耗减少了四分之一以上。

几十年来,宝马一直是汽车和摩托车爱好者中家喻户晓的品牌,如今对于建筑和自动化工程专家而言,宝马也是如此。前者将品牌与创新的电动机和车辆联系在一起,而后者则对新的照明控制系统印象深刻,这使这家总部位于慕尼黑的公司的能源成本降低了约30%。宝马正在逐步扩展这种基于万可组件的照明解决方案,使其成为公司范围内的标准,作为其可持续发展战略的一部分。

对环境负责的行动只有在考虑周全时才真正有效:产品本身及其整个开发过程。宝马高度重视生态和社会问题。 自1999年以来,宝马公司一直是“道琼斯可持续发展集团指数”的永久成员。为了确保将来也将这些指数保留在那些采用可持续商业惯例的公司的股票指数中,这家总部位于慕尼黑的公司正在不断致力于主动能源优化计划。

宝马生产基地:

  • 建筑照明深度优化

  • 人性化分区照明方案

  • 自动化集成管控流程



备受瞩目的楼宇照明

尽管已经使用新的中央控制系统在该领域实现了实质性的优化,但其中一项措施也仔细检查了生产设施中的现有照明技术。除其他改进外,还包括在闲置时间关闭生产车间中的主要照明。此外,宝马(BMW)已经充分利用了根据需要关闭三相电流条中各个相的可能性。但是,如果不对传统控制装置安装的导流条进行其他技术更改,节能可能会功亏篑一亏。

快速浏览一下当时的照明计划,可以向管理层表明该系统距离理想状态有多远–实际上,所有照明都是基于随着照明年龄的增长而降低的亮度进行规划的,但是,由于经常进行手动调整会产生费用太高,且还未开发出自动调节所必需的技术,从一开始便安装了发光度过高的灯具。这是确保在预定的维护时间仍将达到相关标准要求的照明强度的唯一方法。这种概念由于能耗过高不可避免地导致照明效率低下。

building_referenz_schaltschrank_bmw_2000x1125.jpg

用户友好和面向区域的理念

在升级中央控制系统之后,下一个合乎逻辑的步骤是在自动化级别上对硬件进行现代化改造。实际上,正在寻求一种既可安装在现场配备有DALI和EnOcean的新建生产车间中,又可改造保留现有传统技术项目中的解决方案。 万可能够轻松将旧技术和新技术相结合,这是负责电气系统设计的JörgTratzl最终选择万可组件的原因之一。另一个原因是:万可为宝马开发的用于控制照明技术操作设备的用户友好型操作方式。

新型照明分配系统不仅拥有最新的技术,还特别关注最终客户的需求。与以前使用的照明分配系统相反,使用此系统,电气安装专家无需在调试或日常工作中执行任何复杂的编程。取而代之的是,仅使用参数设置即可将面向区域的软件调整为适合自己的需求,这些设置可在任何Internet浏览器的图形用户界面中进行。这样在节省时间的同时无需其他专业知识,从而显着降低了能源成本和与工程相关的费用。该系统的基础WAGO-I/O-SYSTEM 750系列ETHERNET控制器,用于安装在生产车间的控制柜中, 带有适于 DALI 和 EnOcean的 I/O模块以及标准模拟量/数字量输入和输出。他们可控制生产车间的每个控制装置。

这允许根据照明时间表自动将照明调暗。在显著节省能源成本的同时,同时满足了严格的运行标准。DALI具有其他优点:例如,可使用短地址控制每个单独的灯,而不必激活整个电路。这样实现的个人定位允许将短地址组合成组。因此,可以使用万可的Web可视化在显示屏上显示虚拟房间,且与物理房间一样,也可以自主调节。对于宝马的生产车间而言,这意味着只需单击几下鼠标,即可将照明调整为结构修改或建筑物改建用途。

自动化和集成的工作流程

宝马标准化的照明配电柜已经在该公司集团中广泛位置的100多个安装中得到证明。通过Internet浏览器轻松配置 万可控制器 使得每个照明配电柜的调试时间从几天缩短到了几秒钟。借助可插拔插座,只需几次手动操作即可安装或拆卸继电器。JörgTratzl解释说:“由于可以更快地进行维护,因此,这当然也降低了正在进行的操作成本。

然而,更换硬件是宝马(BMW)仍然需要手动执行的唯一一项工作,这给电气系统设计人员带来了压力。由于万可ETHERNET控制器直接与工厂管理软件进行通信,因此我们能够完善此工作流程:报告照明不良的确切位置,更换组件后重置工作时间计数器,并自动调节亮度。 ”


选择万可的优势:

  • 照明能耗节省超 30%

  • 免编程调试照明系统

  • 浏览器直接参数设置,省时、降低技术门槛



文:Jürgen Pfeifer | 2013-03-19

产品概览

ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽
型号 750-880

ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽

ETHERNET 控制器; 第3代; 介质冗余
型号 750-882

ETHERNET 控制器; 第3代; 介质冗余

ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽; 介质冗余
型号 750-885

ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽; 介质冗余

万可联系人

Additional service offerings: