mm-33101_GettyImages-900256746_2000x2000.png

数字化工厂网关

只能对可测量的设备进行优化——这便是万可用于基础设施自动化的 "数字工厂网关 "设计背后的座右铭。

传感器可以记录生产数据并将其传输到万可网关,在此对数据进行处理并将其传输到IT网络或云端用于分析及过程优化。该系统基于WAGO-I/O-System, 确保可以处理多个工业领域的多种现场信号。500余种I/O模块可供选择。该网关同时支持多条通信线路,可与更高级系统以及并行4条线路功能的云架构进行通信。

生产监控

提升透明性

凭借根据需求设置的生产监控,用户可以节省资金并提高生产质量

关键资产数字化

更高的系统可用性

泵等关键资产的数字化和监控是提高效率的关键。

实验室自动化

加速产品开发速度

实验室自动化和数据采集提供了有针对性的实验室信息,从而加快创新步伐。

数字化工厂网关应用

了解数字化工厂网关在特定领域应用的更多信息

生产监控

显著的节约和生产质量的提高是可以实现的,但前提是要实现系统的透明化。借助万可可扩展模块化系统,智能监测系统可以经济地加装到系统中,并根据客户的需求进行调整。这允许在brownfield项目中对现有系统进行数字化。快速搜集生产数量、不良品、空闲时间和维护时间的数据,并通过开放式IT接口传输到网络中。

错误信息也可以使用任何互联网浏览器直接传输到内置的HTML5可视化页面,并以短信或电子邮件通知的形式发送。然后,操作员可以在出现问题时迅速远程访问该系统。

关键资产数字化

泵在工业中发挥着特殊的作用——无论哪个行业,都会出现在生产系统中。在许多生产过程中,泵是生产过程的驱动力,必须持续对其进行监测。

智能泵监测是状态维护的基础,并在确保系统可用性的同时实现显著的能源节约。Brownfield项目中的泵也可以使用万可预装配起动配电箱进行数字化,其防护等级为IP54。用于预防性诊断、分析和过程优化的数据直接在网关中进行处理以供远程使用。可在CODESYS开发环境以及HTML5可视化页面中对系统特定功能进行修改。

实验室自动化

即使实验室并非多数过程的核心,它们在过程链中的重要性近年来却在稳步增加。市场对产品的定制化要求越来越高,研发部门必须进行定制化开发。质量保证和文件要求也在提高实验室的自动化和数字化水平。技术实验室监测和智能资产管理成为上述应用的重中之重。

不同的用户群需要通过网络有针对性地访问特定的实验室信息,测量数据需要直接整合到数据记录器的文档中。从而在不影响质量的情况下快速推进新产品开发进度。万可多通道过程系统(MCPS)是一种基于PC的数据采集软件解决方案,可以处理这些测量和评估任务,无需编程,仅需进行软件配置即可。

客户咨询