客户应用

在危险区域安全地进行装载

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4337_2000x1125

作为过程和系统监控中防爆摄像头的解决方案提供商,TTS自动化公司开发了一个安全装载过程系统。智能工业相机可监控罐装过程并及早发现异常。作为图像分析的智能接口,TTS依赖于万可的物联网控制箱。


TTS自动化与万可:

  • 用于过程监控的智能工业相机和万可物联网控制箱

  • 及早发现异常情况

  • 防爆区域人员、机器和环境的安全

  • 适用于绿地和棕地的模块化设计



在发生危险之前便可及时进行检测

2009年,TTS自动化公司为防爆区域开发了第一个摄像系统。这一想法源于以下事实,即危险和爆炸性环境以空气和可燃气体、蒸汽或薄雾混合物的形式出现,存在这种情况的行业需要防爆保护。在开发储罐装载防爆解决方案时,这家位于诺伊施塔特(Neustadt an der Weinstraße)的公司面临着一个重大挑战:储罐装载过程非常复杂,因为不仅仅涉及过程和工厂监控。必须迅速发现和纠正装载中的异常情况。“我们的经验表明,在装载配件发生泄漏之前,经常会发生管道晃动或油罐车翻滚等情况。因此,我们希望开发一种能够防患于未然的油箱装载解决方案,”TTS自动化公司营销和项目管理负责人Michelle Striegel回忆道。

很快就发现,需要智能摄像头对潜在危险实施预防性检测和评估。为此,必须在系统端控制功能顺序。为了寻找合适的系统,TTS自动化公司在万可找到了解决方案。万可数字工厂全球大客户经理兼TTS自动化项目联系人Wolfgang Laufmann回忆道:“ 万可的物联网控制箱是智能相机系统的理想组件。”

依托万可(WAGO)灵活的接口方案,我们成功落地一套系统,可在液罐车装卸作业时保障人员、设备与环境安全。

米歇尔・施特里格尔,TTS 自动化公司市场销售负责人
MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4217_2000x1125.jpg

为人员、设备和环境提供保护

凭借智能自动化工业相机,TTS自动化公司致力于为防爆区域的储罐装载安全和质量提升做出贡献。在此过程中,该公司设法涵盖三个层面的安全,即为人员、设备和环境提供保护。为此,智能系统摄像头会在不同点位拍摄整个工作流程:当待装载的卡车驶入公司场所时,大门或路障处的第一个摄像头会扫描车辆牌照。

会将装货单与SAP订单进行匹配,并将车辆分配到装货区。待装载罐车进入指定装载区,并对标识进行重新扫描。通过车牌的二次扫描,解锁系统,并防止罐车装载不当。

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4278_2000x1125.jpg

然后,卡车司机将接地钳放置在车辆上。启动装车程序后,驾驶员返回测量站安全区域,不必像以前那样待在危险区域。接下来,TTS智能系统摄像头会自动放大罐车装载区域。在发生危险之前就会识别异常情况。如果检测到异常,摄像头会在测量站的屏幕上触发警告。即使在系统发生故障或停止之前,系统也会作出反应。装载过程可通过万可物联控制箱自动停止,并触发报警。防止爆炸或化学物质泄漏,使环境和系统免遭致命破坏。

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4625_2000x1125.jpg

Pitzek GMP咨询公司自动化和计算机系统验证高级项目经理Julian Loesch策划了该项目。对他来说,为潜在爆炸区域创造附加值具有重要意义,在这些区域,装卸工不必再处于危险区域:“通过摄像头和系统之间的智能系统接口对事件进行早期检测,可确保更好的人身安全,有助于环境保护并提高系统质量。通过TTS自动化系统集成器和所连接的万可系统控制来解决光学过程监控问题,技术实施方面没有任何障碍。“

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4103_2000x1125

The solution, which combines optical process monitoring with the system integrator from TTS Automation, which itself is linked into the WAGO system control, overcame every obstacle in the path toward technical implementation.

Julian Lösch
Senior Project Manager, Pitzek GMP Consulting
MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A5110_2000x1125.jpg

设计紧凑,效果好

帕拉丁公司在开发新摄像头时决不留任何纰漏。其开发的外壳技术非常耐用,可以承受所有大气压力——坚固的摄像头还可以承受温差等极大的波动状况。摄像头的前窗非常光滑,因此可以防止破裂、脆性污垢或冷凝。不仅于此,这款摄像头的小巧设计使其可以应用于绿地和棕地领域。Julian Loesch解释说:“摄像头体积小,意味着它在危险区域占用的空间很小,可以快速轻松地安装在任何地方。“ 除了小巧的尺寸,TTS自动化公司还选择了模块化设计。这位高级项目规划人员表示:“光学过程监控和万可物联网控制箱相结合,使得这款工业摄像头与现有系统兼容,并且可以随时进行改装。”

系统与摄像头的智能接口

万可提供了接口开发的核心元素,Wolfgang Laufmann解释说:“万可物联网控制箱最终完善了智能工业摄像头,并使系统的所有部分连接在一起成为可能。” 集成的万可控制器PFC200作为物联网控制箱的组件,是一个智能网关,在系统端建立系统之间的通信,并在IT端实现集成。Laufmann说:“这实际上是一个智能OT/IT系统。“ 凭借其高度灵活性,控制器提供了两种不同方法:可扩展系统既可用作扩展现有控制柜的单个组件,也可以作为包含现成物联网控制箱的完整系统解决方案。“这为最终用户节省了大量的规划、时间和测试,” Wolfgang Laufmann说。通过系统的浮动触点,万可PFC200的输入模块检测信号,输出模块在罐装期间激活警示灯、测速摄像头或喇叭等信号。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200 控制器

凭借CODESYS (CODESYS V3)和Linux®,PFC200控制器可简化项目的设计、控制和可视化。

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

开箱即用的数字化设备:万可IoT控制盒

未来公司最重要的一点是:完全网络化。任何未连接到IT系统的设备最终必须集成,尤其是在生产过程中。许多公司还没有为此做好准备,他们的机器和系统本身无法传输数据。这正是万可IoT控制盒发挥作用的地方。

从独立的摄像头控制转向集成的DCS控制

通过智能工业摄像头,TTS自动化为防爆区域市场带来了有意义的创新。该系统的进一步发展已经在顺利进行。Michelle Striegel自豪地说:“摄像头控制将不再通过单独的系统运行;整个过程将通过统一的过程控制系统进行控制。” “无论是放大图像、启动和停止充电过程,还是输入参数,一切都可以通过过程控制系统实现。” 尽管正在探索新的领域,但很多方面已经规划妥当。“例如,反应堆的热监测可以用来检测温度趋势的异常,”营销经理说。但有一点是肯定的:无论是卡车、轨道车辆还是船舶装载,以及任何关键或危险的过程应用,智能过程监测和控制可以为未来的人类、环境和系统安全做出巨大贡献。

转至视频:

立即联系我们!

客户咨询