客户应用

油箱水分控制

  • 2021/6/3
  • 高标准为航空飞机的安全航行保驾护航。这种安全性基于漫长的开发和引进新技术阶段,似乎为创新留下了很小的空间。然而,一家航空燃料过滤系统的供应商已经却实现了开拓性的突破。

    在炼油行业中,航空燃料是作为高度精炼的产品进行生产的。然而,污染可以沿着运输链悄悄进入飞机燃料箱。在污染物中,相对来讲,灰尘、铁锈和沙子可被轻松过滤掉。而另一方面,对质量和安全威胁最大的就是水。在燃料中的碳氢化合物的分子有一个特性,那就是不能与水分子结合。当温度下降时,水分子作为自由水被释放出来并形成冰,然后必须在定期维护时将其清除,费用高昂。

    2018年,来自德国一家大型航空公司和一家重要的德国化工公司的代表来到了德国FAUDI航空有限公司,并拜访了该航空公司的两位首席执行Marcus Wildschütz和Matthias Aden。并希望他们能够对一种新型燃料添加剂进行评估,使用这种添加剂可解决水分问题。

    万可的优势:

    • 精确到微升水平的计量系统采用PFC200控制器并将其作为操作界面使用。

    • 在从安克雷奇到阿布扎比机场,XTR系列设备可以满足各种气候要求。

    • 产品已通过多个国际认证,适于全球应用



    计量问题

    然而,这种新的添加剂只能在加油时添加。Aden解释说:"由于在严格测量的服务时间内,飞机内空间非常紧张,我们需要一个非常紧凑且灵活的解决方案,以便我们能够将添加剂添加进去。定量给料本事就是一个挑战。根据航空当局制定的严格要求,一升燃料中新开发的添加剂的含量不得超过百万分之250(ppmv)。

    在可靠性、透明度和灵活性方面,我们完全认可万可产品。

    Matthias Aden, FAUDI航空有限公司CEO

    极端换将条件下确保可靠运行

    因此,需要一个精确到微升水平的定量给料系统,并包括一个控制器和操作界面。WAGO-I/O-SYSTEM公司的PFC200控制器完全满足这一要求,并且可以在Ex 2区运行。为了满足从安克雷奇到阿布扎比的机场的特殊气候要求,FAUDI选择了XTR版本的控制器。XTR系列的扩展工作温度范围: -20 °C ... +60 °C (−40°F... +158°F), 无需防护设备。"我们的系统在世界各地使用,并且已经在测试阶段。这意味着我们需要对所有部件进行国际认证。万可产品已通过相关认证。"

    开放且灵活

    开发环境也使WAGO I/O System成为理想之选。控制系统的自动化规划采用符合国际标准的CODESYS编程系统。相应的可视化功能以及简便的通信接口配置让自动化规划变得更加快速。这些接口在从更高级别的加油系统获取数据方面发挥着重要作用。总经理Graf对这种合作关系进行了总结:"在可靠性、透明度和灵活性方面,我们完全认可万可产品"。"我们现在有了理想的控制产品,助力我们的客户出色完成项目"。

    titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

    WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

    他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行!WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR在这些条件下不需要任何附加措施仍能保证卓越性能,例如其温度范围可扩展至-40至+ 70 ℃(-40 ... + 158 ℉)。

    推荐阅读

    该客户应用的其他文章

    MM-521097-website-update-codesys-02-2000x2000

    通过CODESYS进行编程和配置

    万可e!COCKPIT自动化软件可提高机器和系统的调试速度,同时缩短自动化项目的开发时间。通过不断节约成本,确保项目的长期生命力,这取决于用户是否能够快速适应新软件,从而提供高复用性。e!COCKPIT集成式开发环境支持从硬件配置、编程、仿真、可视化直至调试阶段的所有自动化任务——只需一个软件安装包即可实现。

    loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

    防爆保护

    防爆保护只是系统工程师和规划师的合法要求的安全相关任务领域的其中一环:处于紧要关头的不仅是人类的安全,不间断生产和环保也十分关键。