主题

用于单对以太网的万可操作杆

通过PCB端子块进行数据传输解决了接插式连接器接口问题。

一旦出现炫目阳光,遮阳板会自动下降;当云朵挡住太阳,遮阳板又会自动上升——只要有人靠近,门就会打开;当你走过大厅,灯光会自动亮起——所有这些智能楼宇控制都需要数据传输。单对以太网是一种特别适合快速数据传输的方案。

实现不同厂商之间的互用性

单对以太网(简称SPE)是一种“真正的”以太网连接,但只有两根双绞铜线,而不是以太网中常见的四根或八根线。“因此,目前仍在使用四线或八线以太网或WLAN的任何通信,将来都可以使用单对以太网“,万可技术管理副总裁Marco Henkel解释说。该技术是由电气和电子工程师协会(IEEE)制定标准。这确保了不同厂商的单对以太网设备之间的互操作性。

无需电源布线

此外,单对以太网支持通过数据线传输电力(PoDL),最高可达50瓦,使用的是与通信相同的线对。借此,支持PoDL(即所谓的供电设备(PD))的终端设备不仅可以通过更少的线缆实现信息技术连接,而且还可以供电。为此,远程站需要输入电源,作为所谓的"电源设备"(PSE)。优点:电源无需额外布线。此外,具有“多点”功能的单对以太网具有当今以太网所不具备的功能:它允许多个设备在一条线路上运行,而无需交换机等额外的基础设施组件。将来,除了通常的星型拓扑结构外,此功能还将允许总线拓扑结构。

单对以太网实际应用

单对以太网将用于楼宇控制等应用,如卷帘、门或照明。但是,该类型的数据传输也将用于涉及过程自动化的工业应用。未来,快速通信将特别有利于通过基于标准以太网的现场总线协议向应用提供数据量的传感器。对于工业物联网应用,单对以太网用户受益于“从传感器到云”的端到端IP通信。

工业物联网和工业4.0的关键技术

“单对以太网目前仍处于推广阶段。这意味着今天许多设备仍然依赖于传统的以太网或基于RS-232、RS-485或RS-422的串行布线”,技术经理Henkel解释说。据他说,从传统的通信技术过渡到新技术将是一个挑战,因为并非每个可能使用新技术的设备,即使是那些非常适合使用新技术的设备,也不会立即使用该技术。因此,在过渡期内,预期会有混用情况。"然而,随着技术进一步渗透并实施,单对以太网将在应用中愈发明显“,Marco Henkel预测说。

因此,单对以太网也可以成为工业物联网和工业4.0的关键技术,但不是数据传输的唯一方案,因为通信可以采用许多不同的形式并使用许多不同的介质。然而,单对以太网是传感器到云通信的加速器。这是因为单对以太网有多个版本,可以取代以前的多芯通信布线。其中包括10BASE-T1L、PoDL以及多点或10BASE-T1S。此外,单对以太网允许端到端IP通信。

除了在通信方面的优势外,其他因素也使单对以太网成为未来有前途的技术。例如,其长度可以在不使用主动基础设施组件的情况下达到1000米。与无线数据传输方案相比,单对以太网基于电缆的特性使其具有更高的可用性和传输可靠性。

SPE to nie tylko technologia, SPE to standard – i to standard IEEE dla najróżniejszych rozwiązań IT i OT.

Marco Henkel, wiceprezes ds. zarządzania technologią w WAGO

单对以太网作为问题解决方案

“单对以太网不仅仅是一个技术主题——单对以太网是一种标准,即IEEE标准,适用于各种IT和OT应用”,Marco Henkel信心满满地说道。在元层面上,即在涉及位和字节之前,他已经将单对以太网视为问题解决方案,因为单对太网节约原材料,有助于可持续发展。单对以太网通信仅需要两根导线;在某些应用中,这些导线甚至可以同时以“数据线供电”方式为终端设备和传感器供电。铜材和绝缘材料用量更少;电缆更轻,因此所需的运输资源更少,从而可以运输更多的电缆。这使得运输效率更高。简而言之,单对以太网在单位重量、体积或运输容器中可实现更多的通信能力。它还减少了生产、运输以及最终建筑或应用的二氧化碳排放。

由于以太网通信只需要组装两根导线,而不是四根或八根,因此布线和故障排除所需的时间更少,进而节省了资金,节约了资源。更纤细的单对以太网布线也为所谓的"数字天花板"腾出了空间。无论是在办公楼、零售商店、医院还是酒店客房,许多设备都在吊顶内布线。由于需要大量的终端设备,空间有时会变得紧张。单对以太网布线更纤细,连接照明、存在探测器、IP摄像机等设备时所需空间更少。这也减少了火灾负荷,因此也代表了一个安全因素。

共同努力促进单对以太网的发展

“单对以太网也是万可的一个重要课题。因此,我们去年还加入了单对以太网系统联盟(SPESA)——在这个平台上,众多不同制造商希望通过其市场接入点,共同实施和推广这项技术。这种跨公司协作的重点是用户及其用例。对于用户来说,突出并宣传该技术的好处非常重要。我们希望站在这个进程的最前沿”,Marco Henkel说道,同时解释了单对以太网对这家总部位于明登的连接和自动化技术供应商的重要性。

“最好的插头是无需插头!”

目前市场上有六种针对单对以太网标准化连接的IP20可插拔接口。“最糟糕的情况是,即使只使用符合标准的产品,用户也会经常发现插头或插座不匹配的问题“,Marco Henkel描述了接插式连接器接口种类繁多的缺点。这正是万可推出2601和2086系列PCB接线端子的原因。紧凑型PCB接线端子符合IEC 63171标准,并为单对以太网提供相当简单的连接过程,因为无需专用插头。“只需将导线修剪至合适长度,剥去绝缘层,插入PCB接线端子,即可使用”,万可PCB连接产品经理Viktor Dick解释了将单对以太网与PCB接线端子连接的过程。这种布线方式的优点是,消除了接插式连接器接口不统一的问题。“最好的插头是无需插头!” Viktor Dick解释道。

轻松连接单对以太网

在2601系列PCB接线端子上对单对以太网连接进行了颜色编码,这可以简化布线并减少错误。该PCB接线端子还具有操作杆功能。在实践中,这意味着用户只需将电缆的两根剥离线按照所需长度插入接线端子,并抬起操作杆。只要放下操作杆,电线就会牢固连接,完成单对以太网的物理连接——无需工具,无需担心特殊的可插拔接口。

2086系列的接线方式与此类似。该接线端子配有一个推压键。同样,若通过单对以太网建立数据传输,用户只需按下推压键,将导线引入正确的进线孔。在两个接线端子上,借助直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),可以安全插入单股硬导线、多股导线和细多股导线。其他类型的PCB接线端子目前正处于认证阶段,因此几乎每个器件都可以采用理想的连接方案。

配备万可2601和2086系列PCB接线端子的设备提供了特别简便的单对以太网安装方案。例如,用于卷帘或门的楼宇控制,以及工业自动化技术中的传感器,都可以在没有工具的情况下快速而可靠连接,而且不会出错。“单对以太网将带来变革“,Marco Henkel充满信心地说。未来,这种类型的数据传输将使我们的智能楼宇控制器和工业应用更高效地工作,同时还能节省资源。

相关产品

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 250-204

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 浅灰色
型号 250-204/000-009

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 浅灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 6极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2606-1106/020-000

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 6极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色
型号 2606-1101

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2606-1104/020-000

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1102

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1102/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1103

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1103/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1104

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1105/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色
型号 2601-3103/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色
型号 2601-1103/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色
型号 2601-1102/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色
型号 2601-3102/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色

Additional service offerings: