在Patterson-UTI,工程师要求其陆上钻井平台的各种系统可互相通信,同时还要保持相互隔离。这个挑战确实不小。
“对我们来讲,将将这两个系统集成在一起非常困难,因为每个系统都位于不同的网络上,” Patterson-UTI的控制和自动化经理Mahmoud Hadi解释说。“我们希望限制访问量,但是每个系统仍然需要能够访问另一个系统。” Patterson-UTI所采取的解决方案便是使用万可PFC200作为IIoT网关。PFC 200作为一个聚合器,可从所有的系统中采集数据,并与需要该信息的相关方分享数据,同时安全保护需要隔离的系统。
万可区域销售经理John Hagar表示:“对于万可和Patterson-UTI来说,这是一次成功的合作。“PFC200可通过Modbus®或PROFIBUS进行通信,因此可将其中一个协议应用于石油钻塔上,并且轻松通过通过OPC UA和MQTT将数据传输给最终客户。您可以为现有钻机一个改装套装,并为所有新钻机配备一个750-8206。"