产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
全世界都在关注数字化带来的挑战和机遇,而万可则处于中心位置。无论是网络安全、云连接还是软件应用,万可都在继续开发注重开放性和灵活性的自动化解决方案。此外,万可在2014年推出了DIMA (分布式智能模块化系统)方法,在流程自动化方面开辟了新的道路。然而,为了满足用户对电气连接技术的需求,万可还在进一步开发相关产品:自2014年以来,221系列电气安装用接线端子吸引了客户,而带有操作杆的新型万可TOPJOB® S轨装式接线端子将更加易于使用。
2010年:万可推出具有插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)的接线盒用紧凑型连接器
2010年:万可推出EPSITRON®工业稳压电源系列
2012年:万可推出flexROOM®集成式房间自动化解决方案
2013年:万可推出带有MQTT接口的PFC控制器CODESYS V3
2014年:万可推出221系列紧凑型导线连接器
2014年:在NAMUR年会上推出DIMA理念
2017年:推出万可云(WAGO Cloud)
2018年:万可推出带操作杆的轨装式接线端子
2019年:推出万可Pro 2电源、万可 I/O System Field
虽然不存在应对数字化挑战的“一站式解决方案”,但智能产品、方法和合作伙伴可以助您一臂之力。万可为客户提供基于技术的具体解决方案,可以为用户带来可衡量的附加值。无论是楼宇自动化、云连接、网络安全还是数字工程,万可都可提供相关解决方案。万可的自动化解决方案和产品具备简单、开放和创新特色,助力客户公司实现数字化。例如,自2012年以来,凭借flexROOM®,万可为楼宇自动化提供了一个多功能设计,将硬件和软件相结合,可单独调节遮阳、温度和光线。其口号很明确:轻松配置,无需复杂编程。万可控制器也在不断发展。自2013年以来,PFC系列独立于现场总线的控制器一直是楼宇和工业控制领域的首选万可产品。如今,借助简单的软件更新即可将其转化为具有云连接的物联网控制器。现在,还可以轻松收集和分析来自现场层的数据,使公司和系统满足未来需求。
全世界正在讨论工业4.0的定义、挑战和机遇,万可多年来也成功探索了数字化的道路。万可数字化的一般秘诀:简便性与开放性。目标:速度、效率和灵活性。这也适用于万可的生产流程。万可生产车间系统全球联网,几乎可以实时生成数据,并从中生成和可视化呈现KPI数据。通过使用KPI,可以持续分析生产流程以不断实现改进。结果是可以快速、可靠、经济高效地开展生产。
数字化的进步意味着复杂性的迅速提升,这主要体现在自动化流程中。制造商必须能够在越来越短的时间内做出响应。在化工、工业、食品、化妆品和制药行业,这种要求尤为明显。然而,改造传统处理系统不仅成功高昂,而且费时费力。万可发现了这一趋势,于是开始探索:如何为客户提供支持?在此方面,数字化带来了哪些机遇?2014年,万可赞助了NAMUR大会。NAMUR是一个“化工行业测量与控制工程标准化协会”的德语单词的缩写,现称为过程工业自动化技术用户协会。大会主题是分布式智能。这提供了一个机会,让我们可以将将曾经模糊的想法付诸实践,并向专家听众进行展示。结果诞生了DIMA(分布式智能模块化系统)。这是一种自动化过程系统的革命性方法。
2013年11月,万可与德累斯顿工业大学和汉堡联邦国防军大学共同启动了一个研究项目。凭借高度的信任、毅力和全面的专业知识,万可在几个月内就取得了以前历时多年才能取得的成就。第一个DIMA(分布式智能模块化系统)原型最早于2014年11月推出。DIMA采用开放式系统架构,而不是严格固定的系统结构。过程模块的数字化描述和独立于制造商的开放式通信为此架构奠定了基础。智能模块除了可以灵活地安装、扩展和转换外,还可实现经济高效的工程设计。其他优势:缩短设计时间、快速完成系统设计、快速进行调试,以及通过根据市场条件调整模块容量实现最大灵活性。因此,数字化的终极游戏不是供应商锁定,而是自由选择。DIMA给客户留下了深刻印象,并积极将其融入进一步开发中。这带来了收益:到目前为止,DIMA已经获得了四个创新奖项,而且还成为了NAMUR推荐方案,这是对万可解决方案的至高认可。
万可电气连接产品操作轻松、安全、便捷。然而,如果有人认为万可产品已经登峰造极,无法进一步优化,万可会高兴地介绍其最新进展。万可在2014年进一步开发了222系列导线连接器,证明了万可一直进步不断。万可新型221系列导线连接器简化了操作。仅仅4年后,221系列的操作杆技术就扩展到了导轨上。结果在2018年汉诺威博览会上推出了TOPJOB® S带有操作杆的轨装式接线端子。借助此技术,即使在控制柜中,也无需工具即可手动接线或拆除导线:提起操作杆,插入导线,闭合操作杆。除了操作简单外,用户现在还可空出双手进行接线。万可自然保留了TOPJOB® S轨装式接线端子原有的优势,再次证明了万可在改进自身产品时始终注重客户的使用体验。
222系列导线连接器:功能强大,客户热情高涨。然而…… 在万可,您可以确信还有更多可能。因此,2014年,万可推出新型221系列导线连接器,改进了久经考验的222系列导线连接器。重点是为用户改进、简化操作。结果:体积更小,可节省40%的安装空间,透明外壳可轻松进行接触测试,而且操作更加简便:向上拉动操作杆,插入导线,再将操作杆向下按压即可。客户反响非常热情。无论是对于电影院的1700米LED色带、2000米长的污水泵系统、露天艺术节的灯具矩阵还是用于可持续蔬菜种植的网络,221系列导线连接器能激发不同行业的客户的灵感,让他们成为“连接英雄”。
在这里您可以深入了解万可公司其余几十年的历史
了解更多