万可的成立

1980-1989年

笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)取得突破

在20世纪80年代,万可取得了长足的进步:笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)技术征服电气连接市场。借着这股东风,万可开始广泛扩展弹簧夹持连接技术。万可销售团队坚信笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)将征服市场,担任起了“弹簧夹持连接技术的推广大使”。随着万可产品系列的不断扩大,买方开始将万可笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)用于保险丝、继电器和传感器的设备连接。此外,在具有挑战性的“防爆”领域,笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)也证明了自己的实力:它通过了EEx e II认证,获准用于几乎所有领域。

MM-17597_decade_collages_1980.jpg

20世纪80年代的产品开发和大事件

  • 1980年:万可推出了可以正面进线的轨装式接线端子

  • 1980年:万可第一个采用笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)的PCB接线端子问世

  • 1985年:万可用于安全照明连接的照明连接器上市

  • 1985年:带有笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)的万可轨装式接线端子获得EEx e II认证

  • 1985年:万可推出轨装式接线端子接插模块

  • 1985年:万可推出多用途连接器系列(MCS)接插式PCB连接器


20世纪80年代的里程碑

正面接线笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)——连接技术的理想之选

正面接线是快速、安全操作轨装式接线端子的关键;电工操作起来也非常简单。与螺丝式接线端子不同,弹簧夹持连接技术采取“每个夹持点一个导线”的形式。正面接线式笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)使得具有2、3、4或更多连接的接线端子及多层接线端子首次成为可能。给客户带来的真正优势:万可正面接线式笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)接线端子减少了所需的控制柜空间,并且操作速度更快,从而可以节省时间和成本。

非专业人员也可以安全操作——万可照明器具用连接器

除了不断扩展的接线端子产品系列外,80年代还为专业安装人员提供了更多产品。从1985年开始,万可提供完全绝缘的连接器,使得非专业人员也可以安全地连接灯具。如何实现?安装人员将连接器安装到安装导线上,从而使连接绝缘。非专业安装人员使用推压键打开连接器的笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接,即可轻松连接任意类型导线。该连接器立即大获成功,而且热销至今。


必要的说服力

无螺丝弹簧连接技术接线端子有望占领市场。但是,我们在赢得客户信任的道路上经历了很多阶段,销售人员也遇到了无数质疑。例如,你们想要换掉久经考验的螺丝连接系统吗?弹簧夹持连接技术是否满足所有质量要求?说服艺术是极其必要的一项能力。无论市场如何多元化,它最终会接受我们。” 这是Günther Vosswinkel的愿景,他当时是一名销售经理。在他的鼓励下,销售团队成为“弹簧夹持连接技术的推广大使”。


怀疑者最终信服不已

“笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)是否可以操作两次以上?”, 怀疑者纷纷提出各种问题。弹簧夹持连接技术并未获得广泛认可,许多客户和竞争对手仍然坚持使用久经考验的螺丝连接。汉诺威博览会为我们提供了助力。展会参观者发现可以反复操作接线端子,最终相信了我们的弹簧力量不会减弱。采用弹簧夹持连接的PCB接线端子也遇到了类似的情况。怀疑者表示:“PCB接线端子所需的弹簧驱动力远大于螺丝式接线端子,因此会损坏PCB上的焊接点。” 为了说服这些怀疑者,展位安装了两个压力测量设备,参观者可以先操作螺丝接线端子,再用弹簧接线端子焊接到PCB板上。结果:对于所有参观者,螺丝式接线端子所需的驱动力比笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)高100%。这个数据征服了怀疑者并带来了回报:笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)随即在市场上大获成功。

笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装式接线端子获得Ex ee认证

防爆保护是最高认证标准,对于轨装式接线端子没有比此认证更严格的要求。防爆领域所有产品都需要应对高度敏感的环境和相关挑战,需要具备最高的安全性和质量。笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)从一开始就获准用于本安型电路。凭借1985年笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装式接线端子的Ex ee认证,该连接技术可满足所有危险区域的要求。它是笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)技术的终极质量认证。


Ex ee认证是衡量产品质量的黄金标准


经过多年的石化系统现场测试和德国联邦物理技术研究所(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB)认证,笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装式接线端子也获准用于危险区域。新获得的Ex ee质量认证大大扩展了笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装接线端子的应用范围。化工行业(如拜耳和巴斯夫等公司)、石化行业(包括海上石油平台)以及食品行业可在所有区域自由使用笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装式接线端子。

截至现在

在这里您可以深入了解万可公司其余几十年的历史

万可成立

准备好迈向全球市场

弹簧夹持连接技术征服了市场

笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)取得突破

迎来新时代的黎明

成就辉煌

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

万可创造未来

推进能源转型

Additional service offerings: