定制分析解决方案

万可Analytics软件

MM-4258_WAGO_Analytics_Variante_2000x2000

系统优化的挑战在于增加和量化过程信息,并将其整合到过程中。万可Analytics软件支持数据采集与分析,并可对系统的相关性进行直观的可视化分析。该软件所发现的相互关系可以被纳入到流程中,助力挖掘出优化潜力。

在合作项目中,万可与客户紧密合作,为具体应用中的盈利性数据使用提供量身定做的解决方案。

新品速递

直接从PLC程序进行分析连接

这款适用于WAGO控制器的全新软件解决方案可让您在熟悉的PLC编程环境下分析、评估和优化流程。您可以使用WAGO Analytics应用程序,而无需直接进入IT和Linux®环境;众多功能模块支持数据采集、分析和评估。分析、评估和优化功能在强大的WAGO Edge设备后台运行,并提供可执行的安装包。所有数据都保留在本地网络中,因此无需与其他系统联网。例如,通过节点红色连接,可以轻松连接其他数据源。

  • 通过流程数据分析,轻松开始

  • 在所有分析项目阶段提供支持

  • 快速轻松实现数据可视化

开启数据采集的六个步骤
盈利性使用

万可为您提供支持
数据效益

我们根据您的需要提供定制化分析解决方案。

1:从多种数据源中采集原始数据

在第一步中,可与相关领域专家一起确定相关数据源。读取各个接口的信息不受协议限制。数值可直接从控制器获取,必要时可安装额外的传感器。该分析解决方案被整合到现有的控制系统中,因此可通过数据采集设置查询该系统的自动化配置。

2:处理数据

在第二步中,数据实现时间同步。有关信息以统一格式提取与解码。过滤并移除不相关数据。此外,也在持续计算相关指标。这一步特别重要,因为一个整洁的数据库是分析项目成功的基础。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

步骤3:连续数据采集

在第三步中,一个定制化数据记录器投入使用。数据被存储并用于深入分析。通过连续数据采集,获取多种有用数据。可以通过测试的形式与领域专家一起实施。根据使用情况,也可以运行较长时间内的数据记录。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

4:探索性的数据分析并选择正确的表示方法

第四步涉及探索性的数据分析和选择正确的表示方法。离线分析中提取、解释和可视化依赖性和相关关系。揭示罕见事件。数据科学家和行业专家之间的紧密合作实现了对优化潜力的首次成功识别。复杂算法通常是不必要的。然而,探索性的数据分析也涉及评估来自机器学习和人工智能的算法,用于离线分析的不同应用。如果期望的应用案例不能用现有数据库的数据来表示,那么需要安装新的传感器,或调整测试计划。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-909220156_2000x1125

5:整合到流程中

在第五步中,将为系统优化所做的分析和可视化整合到操作流程中。再次向自动化工程师咨询有关整合到控制系统的问题。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

6:充分利用相关性和优化潜力

在第六步中,客户利用相互关系和优化潜力从定制的分析解决方案的优势中获益。如果有必要,分析解决方案可以在进一步的迭代中为下一个应用进行扩展。

为工业集成分析功能

从数据采集到数据分析

常见问题解答——Analytics

常见问题

邮件联系我们!

客户咨询