客户应用

为楼宇技术提供精准控制

位于斯图加特的梅赛德斯-奔驰博物馆采用未来主义建筑与多媒体和照明技术,展示了其135年的汽车和企业历史。在博物馆开放约十年后,其自动化系统需要更新以及现代化改造。该项目承包给楼宇自动化系统集成商SYS.TEC,该公司也是B-CON和万可公司的合作伙伴。该项目于2017年启动,并顺利在2020年竣工。

在斯图加特Untertürkheim区的展馆门前,栩栩如生的展示了汽车发展历史。在16,500平方米的展览空间里,2006年开放的博物馆大楼容纳了160辆汽车和1,500多件展品。这些都是轮流展览并精细策划呈现 - 这为照明和媒体控制系统带来挑战。为了对老旧的LON®照明控制系统进行现代化改造,SYS.TEC公司借助WAGO I/O System开发了基于B-CON楼宇管理软件的定制化解决方案。

定制化自动化解决方案打造独特的楼宇系统

"SYS.TEC的两位总经理之一、项目负责人Alexander Großmann解释说:"梅赛德斯-奔驰博物馆拥有众多的展览和特别节目,需要特别定制的解决方案,远远超出了标准要求。为了对照明和媒体控制系统进行重新编程,SYS.TEC公司开发了B-CON系统,一个分布式控制单元。

照明技术:对复杂场景实现独立控制

场景管理,包含可视化,是开发团队的中心目标和技术挑战。它可以为所有展品提供理想的照明和舞台控制 - 即使是在分散的情况下,甚至在正在进行的展示和活动中也可实现。通过使用Windows平板电脑,照明和展示元素在现场通过分布式控制单元进行控制,并作为一个场景存储在万可控制器中。这样,展览组织者可以根据需要分别控制所有的12400盏灯,以及屏幕、投影仪、媒体播放器等,并将它们整合到展示场景中。

全天候挑战

在协调和执行这一大型项目的同时,博物馆也需要持续运营,这需要每个人都具有高度的可靠性和组织能力。例如,一个组织上的挑战包括更换和安装所有的控制装置、界面和控制柜,而博物馆的参观者不会注意到背后的运营。"博物馆每周闭馆一天,这非常必要。否则,我们就需要在后台工作 - 必要时还需要夜间工作,"Alexander Großmann解释说。

梅赛德斯-奔驰品牌空间

在2019年开放的 "品牌空间 "中,梅赛德斯-奔驰将带其员工进入一场未来之旅 - 并展示其各种企业品牌。为了确保工作完美进行,现在除了色彩和灯光场景外,还可将具有完整媒体技术的LED墙,如电影和声音元素,纳入移动场景管理。为了确保稳定的场景控制,所有旧的控制器都必须被新万可控制器所取代。此外,多种新界面必须被整合到万可系统中。

文本来源:SYS.TEC Gebäudeautomation GmbH. & Co. KG

图片:Copyright© Mercedes-Benz AG

采访

Uwe Dieter先生对项目的评价

Uwe Dieter在万可担任技术销售代表已有23年。在这个项目中,他是万可规划办团队和万可解决方案供应商SYS.TEC的第一联系人。

Dieter先生:这个项目主要涉及哪些方面?

该项目主要是多所有楼宇自动化系统进行重改。新的楼宇系统主要采用LON®系统。那时,系统的一些部分已经采用我们的LON®控制器。然而,其他LON®系统组件由其他供应商提供。该技术并非前沿技术。例如,主要供应商的组件已停产。如果出现故障,很难进行替换。在目前的改造过程中,已经安装的万可LON®系统的灵活设计给人留下了很好的印象,因为只需要更换控制器即可 - I/O模块可以保持不变。设计新自动化系统的规划团队与我们合作,在我们的WAGO I/O System的基础上开发了一个先进的解决方案,SYS.TEC随后进行了出色的实施工作。

如今,博物馆的自动化系统是什么样的?

对自动化进行了彻底改造,以确保它不仅现在处于优势地位,而且在未来也将继续保持该优势。如今,该汽车博物馆已安装WAGO I/O System,极具灵活性。由于其结构灵活,我们可轻松对其进行改造。与此同时,对我们来讲,轻松实现目前所需要的功能也非常重要。设备和条件已经就位 - 只需更新自动化系统,并且必须适应现有的设备和它们的设定输出。我们灵活的I/O系统成为满足该需求的理想之选。

您如何看这个项目?

尽管有许多挑战,但整个项目的执行过程非常顺利。这无疑要感谢SYS.TEC,万可解决方案供应商 - 因为他们对我们的产品和解决方案非常熟悉,所以每个人都很清楚自己在做什么。整个改造过程是在持续运营期间实施的 -下班后和周末-而且系统总是必须在早上开业前及时启动和运行。这对每个人的要求都很高,但由于我们的长期合作,这一切都非常顺利。