产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
在试验系统和试验台上进行测试是产品开发的一个重要步骤,其结果决定了后续生产工艺及参数设定。因此,应尽可能完整的记录所有的变量和测量值,任何的生产都需要可靠的可用性和统一的质量。尤其适用于连接负载24V电源。不仅拥有恒定的电源,而且还能反馈电源装置实时状态的信息。
储能是通往气候友好型能源系统道路上的一个关键挑战。即使在风不吹、日不照的情况下,如何保证不间断服务?一个可行的解决方案是通过电解将电力转换为氢气。分散式制氢将提高这种方法的效率,使之具有诸如消除从风场到氢气站的漫长运输路线的优势。压缩从这些小型电解器中获得的氢气是另一个难题。传统的机械压缩机是维护密集型的,需要大量的空间并产生噪音。
相比之下,电化学氢气压缩机(简称 "EHCs")完全不需要移动部件。基本设置只需要一个阳极,一个质子导电膜(PEM=聚合物电解质膜)作为电解质和一个阴极。当施加电压并向阳极一侧提供湿氢时,H2分子被分裂成质子和电子,质子通过PEM被电化学地驱动到阴极。在这一点上,它们与它们的电子重新结合成分子氢。这种方法可以达到700至800巴的压力。通过串联几个膜电极单元,甚至可以产生更高的压力。在未来,这种灵活性将使该方法既适用于私人家庭,也适用于工业。
如今 Pro 2 电源所具备的通讯功能愈发重要。
一些公司正在进行深入研究,以进一步利用EHC提供的可能性。该公司总部设在荷兰,是EHC测试系统的市场领导者。为了实现高效压缩,需要记录和监测无数的参数,如水蒸气分压、电流密度、工作温度和与氢离子回扩散有关的数值。这方面所需的传感器、调节器、流量计和温度计相当敏感,需要一个持续的、高质量的24V电源。这曾经给工程师带来巨大的麻烦。即使有正确的设计,偶尔的停电不仅会损坏敏感的仪器,而且还会使研究过程倒退。
一个特别恼人的问题是,除了DC-OK信号外,电源单元不会输出有关所产生的输出电压的其他信息。在寻找高质量的替代品时,工程师们发现了万可Pro 2电源。"万可Nederland B.V.公司的区域销售经理Erik Smalbrugge解释说:"起初,我们的客户最关注的是外形尺寸问题,因为他们希望在不需要重新设计控制柜的情况下就能替代以前的电源。"然而,他们现在更关心Pro 2的通信功能"。
与以往的传统电源不同,万可的Pro 2系列拥有更高的信息密度和更强的通信功能。这两个优点提供的用户价值远远大于简单的DC-OK信号。一个可附加的通信模块将电源连接到PLC或物联网网关。所有状态信息都通过IO-Link、Modbus TCP、Modbus RTU或ETHERNET连续发送。从而可随时监测电源装置和所连接的负载的实时状态。
电压骤降、负载详细数据,以及 TopBoost 与 PowerBoost 功能的触发状态 —— 所有信息用户均可实时掌握!
"在测试环境中,可靠地检测和精确地定位故障源尤其重要,"Smalbrugge解释说。"突然的电压下降、详细的负载行为和TopBoost或PowerBoost触发事件 - 一切尽在掌控!" 我们的客户可持续了解敏感的24V负载的运行状态"。
这些信息不仅表明了当前的状况;也可帮助我们有预测可能产生负面影响。虽然DC-OK反馈仅会关闭电源,但Pro 2允许用户通过通信接口定义警告阈值。Pro 2电源可向PLC或控制系统报告违反极限值的情况。从而允许实施预测性维护方案。例如,输出电流的逐渐变化可能表明电机即将损坏,阀门上有沉积物堆积或传感器被污染。"这让我们的客户在系统故障实际发生之前就做出反应,"Smalbrugge解释说。"这里的每个人都对这实现了更高的EHC测试系统可用性感到高兴。"
数据记录和状态信息传输并非万可Pro 2电源给荷兰团队留下的唯一音响深刻的地方。"可配置的电子断路器功能为H2H2测试系统提供了双倍保护。" 正如Smalbrugge解释的那样。"由于我们的断路器采用了单通道设计,安全保险丝也继续发挥其作用。然而,我们的电子断路器现在还能防止因电缆路径过长而不会使保险丝跳闸的短路情况。" 通过万可Pro 2的电子断路器(ECB)功能,可以设定断路器的切断电流和响应时间。当使用安全熔断器时,特别是对于电缆较长的电气安装,响应时间可能相当长;相比之下,ECB在超过过载阈值后预定的时间内可靠地跳闸。
在电化学氢气压缩机的基础研究中,Pro 2电源与所使用的万可 PFC200控制器配合使用,可靠地实现了其目的。除了强大的硬件外,荷兰工程师还对万可的技术支持服务赞不绝口,因为万可对每一个问题都能提供迅速而专业的答复。可靠的硬件组件和一流的服务组成了一个专业队伍,从而提高系统的可用性-这是提高任何行业竞争力的一个关键因素。
Erik Smalbrugge在荷兰的Apeldoorn工作,担任万可区域销售经理。自2018年以来,他一直为来自海事部门、食品行业和能源发电的工业客户提供服务。在这些领域,Smalbrugge同时支持终端客户和设备制造商。这些所带来的许多不同的挑战是使他的职业生涯如此令人兴奋的原因。
万可Pro 2电源:控制柜正在进行转型,数量和质量的要求不断提高。更大的网络、不断上升的能源成本和不断增加的客户定制,要求控制柜更小巧、经济、快速和灵活。
了解更多