新款万可Pro 2开关稳压电源

创新电源的前沿通信功能

  • 9/1/2020
  • 我们的工作环境日新月异。其中有诸多原因,数字化的不断发展便是其一,这种发展持久地改变着每个行业。受此影响最为显著的就是机械工程行业。在工业4.0时代,现代电源在通信和数据提供方面必须满足哪些要求?接下来,我们将推想以创新型万可Pro 2开关稳压电源实现开拓性通信的可能性。

    机械工程行业是自动化先驱

    与其他行业相比,机械工程企业已经向前迈出一步:根据Tata Consultancy Services (TCS)和Bitkom Research调研公司所做的2017年趋势研究,88%的机械工程企业已将数字化转型作为战略重点,这使其经济远高于整体经济的平均值(74 %)。

    就在2018年汉诺威工业博览会之前,Bitkom数字化协会提供了更深入的见解。根据Bitkom的研究,德国企业中有24%的机器和系统已经连接到互联网,而且这个数字还在增加。由德国联邦经济事务和能源部委托发布的《数字化经济监测报告》证实了这一点:93%的机械工程企业以数字化方式提供产品和服务。

    截至2022年,数字化将在72%的机械工程企业中发挥重要的战略作用。结果表明,机械工程行业正在将自己定位为数字化时代的先驱。考虑到四台机器中就有一台已经转型为数字化机器,而且人们已迈入万物互联时代。这为提供和评估数据的流程带来了巨大影响。但具体影响都有哪些?

    数据至上

    未来,数据的价值将堪比黄金。永不停止运转的网络和持续不断的通信能够生成透明一致的数据,伴随着整个增值链的发展——在任何时间、任何地点。预测性维护能够大大减少停机时间和相关成本,这得益于数据监控功能,其可以确定设备的运行状态并估算何时需要维护。

    仍然存在一个尚未完全实现数据透明和连续监测的区域:控制柜中的电源。在此实现数字化,就可以通过收集和评估先前未被利用的数据来支持自动化进步。这样一来,便可以更有效地避免意外停产,并且可以更快地定位和分析故障。未来,它还可以有针对性地避免无法预料的维修请求——这正是潜在的竞争优势所在!“除了传统的转换器功能外,当今的电源还可以选择通过模块化通信方式提供有价值的数据。这可帮助实现预测性维护或长期监测等目标。”电源产品管理主管Stefan Wagner说道。

    例如万可 Pro 2 系列电源以及搭载 IO-Link 接口的电子断路器,可适配各类应用场景,并能够提供所需数据。

    尤尔根・普费弗 万可公司物联网与云服务合作伙伴经理

    一切都需要联网,那也需要标准化吗?

    不需要——数字化并不要求标准化。特别是在自动化技术中,其中有着大量的现场总线,因此也要涉及到大量的物理接口和协议。万可凭借可插拔通信模块,有效简化了电源的规划、设计和审批流程。如果需要更换通信接口,只要把该接口换掉即可——无需更换整个系统。但显然,与众多现场总线的优秀兼容性也是其优势之一。例如,万可的Pro 2开关稳压电源和电子断路器配有IO-Link 接口,适用于各类应用并可读取所需数据。

    “新款万可Pro 2开关稳压电源可选的可插拔通信接口、IO-Link 接口和配置选项可以将用户瞬间带入数字化时代。”万可物联网和云服务合作伙伴经理JürgenPfeifer说道。经验丰富的万可自动化专家补充道:“IO-Link 常与工业4.0紧密相连。

    除服务和操作数据外,IO-Link 接口还提供配置选项。这使其可以在线适应具体应用,例如根据先前检测到的运行状态进行调整。当负载增高时调节输出电压,当反复过载时自动关闭系统,以及当上传更新后或为了复位控制电路而远程重启负载,所支持的应用远不止于此。

    另一组实用的选项可用于配置信号输出。可以配置为组消息,以及提供从DC-OK、过电流、保存并关闭以及其他维护和错误消息中选择的消息——这些配置也可以针对应用进行定制,提供数据以为最终用户带来具有附加价值的信息。

    实际运作如何?

    通过可连接的通信模块以及各种协议,在毫秒内即可读取参数值。然后可以通过图表来评估电流或电压值。对于降额情况,通信模块内提供了所谓的“客户警告阈值”。可以针对过载行为或功能范围限制配置警告。一旦超过指定值,内置电流表就会发出相应的消息。

    万可的Pro 2开关稳压电源(PSU)还具有额定电流ECB (电子断路器)功能。可以灵活设置触发值——快速精确地确定断路器的触发速度。根据需求,可将电源配置为延迟100毫秒至5秒关闭。如果电流超过可配置的极限值达到可配置的时间,则输出将关闭——借助数字量输入,可以执行重置并重新启动电源。

    寿命长久、超高能效、极小安装尺寸,进而最大限度降低运行成本!

    克劳斯・伯默 万可公司国际销售负责人

    物联网支持

    万可Pro 2开关稳压电源已经为具备关健竞争优势的物联网充分做好准备:将电源主动集成到控制环境中(或者直接并行集成到分析中)可以连续监视电流负载状态信息。该状态信息可由控制器随时检索,因此无需手动检查输出电压,并且使用户可以按时维护电源和连接的所有负载。这样,就可以与现代电源的核心组件实现通信。“使用寿命长、效率大大提高以及安装尺寸紧凑,就意味着可以极大程度地降低运营成本——这些对我们的客户和系统操作员而言都是直接的好处,从使用的第一天起便可受益。”万可国际销售总监Klaus Böhmer说道。

    万可Pro 2开关稳压电源的未来计划也已开始筹划:“其出色的通信能力所带来的好处是显而易见的。在万可,我们与我们的客户不断迸发着源源灵感,构思着智能电源尚待实现的种种可能应用——在蕴藏着无限可能的宝库中,确定优先顺序才是我们面对的挑战。”Böhmer总结道。

    Kom meer te weten over het potentieel van de
    voeding Pro 2 van WAGO

    power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

    为控制柜注入全新动力

    万可Pro 2开关稳压电源——控制柜正在经历变革,因为各行业对控制柜的要求不断提高:既包括定量要求,也包括定性要求。面对更庞大的网络、更高的能源成本和越来越多的定制需求,控制柜需要在较低空间内提供很高的经济、高速和灵活性。