客户应用

通过灵活的楼宇自动化实现自由的房间配置

  • 12/4/2020
  • 节能、舒适、安全/保障 - LAE Engineering的新楼宇以强大的楼宇自动化给人留下深刻印象。WAGO I/O System 750为此奠定基础。

    LAE Engineering是一家专注于楼宇技术、工业工程和能源生产的工程咨询公司,他们在2017年急需一个新的公司总部。“同时,我们的员工分散在五处不同地点,可用空间愈发紧张,”该公司首席执行官兼共同所有人Werner Rensch回忆说,该公司位于莱茵-内卡尔地区的维斯洛赫。

    在规划过程中,LAE十分重视为其员工提供现代化的工作环境。如今,整个楼宇中均设有休息室和讨论区,团队可以自由决定如何组织空间 - 团体工作站、开放空间工作环境及各个办公室均可供使用。Rensch在设计阶段还将重点放在对公司特别重要的一个方面:“我们想建造一栋可供我们所有业务领域进行参考的标杆性建筑,并可用来向客户展示与我们合作所能带来的无限可能。”

    WIJ WILDEN EEN GEBOUW BOUWEN DAT ALS MODEL KAN DIENEN VOOR AL ONZE BEDRIJFSGEBIEDEN, EN DAT WE KUNNEN GEBRUIKEN OM DE MOGELIJKHEDEN AAN ONZE KLANTEN TE DEMONSTREREN

    Werner Rensch | CEO en mede-eigenaar van LAE Engineering

    高效地热系统的加热和冷却

    LAE采用地热式高效供暖与制冷。11个钻孔一直延伸到地下100米,确保热水温度始终保持在14摄氏度。冬季时地热水可借助地热和热泵为房间供暖;夏季时这一系统也可进行制冷。Rensch表示:“在2018年炎热的夏季,此功能的效果十分理想”。凭借现代化的供暖系统,该楼宇满足了德国复兴信贷银行能源效率55的要求 - 与按当前适用标准建造的楼宇相比,该楼宇的供暖能耗降低了45%。

    LAE已被认证为楼宇技术业务领域的万可解决方案供应商。“因此,我们理所当然地使用了基于WAGO I/O System 750的楼宇自动化解决方案,”Rensch说道。四个楼层中每层均安装了一个节点和一个750-831控制器。地面上还安装了高级PFC200控制器。用于控制地热系统,接收及分配屋顶气象站数据。

    万可控制器调节所有楼宇系统

    各楼层上的控制器控制其余所有楼宇技术系统。Rensch解释说:“万可系统的最大优势在于,几乎所有系统均可使用合适的接口,包括用于控制百叶窗的SMI总线,” 万可控制器根据太阳入射角来设置百叶窗。相关数据来源于所连接的气象站。 此外,员工可根据自身需要设置百叶窗,该操作会覆盖控制器的自动设置。

    照明控制以类似方式运行。首席执行官表示:“整个楼宇内的所有灯具均配备DALI接口。” “这样即可通过控制器调整明暗度及开关操作。通过这种方式,所有的照明都可以在夜间关闭。这可以防止LAE在夜间时不小心把灯打开。除了定时控制外,照明还与各区的存在探测器相连。在休息区,也可以设置不同的照明场景。当然,仍然有传统开关可供打开和关闭灯具并调节亮度。还设有整个区域的中央开关 - 这对保洁人员来说是一项重要功能。

    HET GROTE VOORDEEL VAN HET GEBRUIK VAN HET WAGO-SYSTEEM IS DAT ER VOOR BIJNA ELK SYSTEEM AL EEN GESCHIKTE INTERFACE BESTAAT.

    Werner Rensch | CEO en mede-eigenaar van LAE Engineering

    借助无线技术实现无缝式房间再划分

    用于照明、遮阳和供暖的所有开关和按钮以及房间恒温器均基于EnOcean协议。此无线协议灵活性较高,操作元件无需连接至控制器。Rensch解释说:“这使我们能够在需要时迅速重新分配空间。高灵活性对我们十分重要,所以除楼梯间之外的地板均未使用结构元件。所有的墙都是由轻型建筑材料制成的,可以重新布置。基于EnOcean的操作元件随后将重新安装在适当的墙壁上,并在必要时将灯具、加热通风口和遮阳帘分配至新区域。Rensch说:“新任务在控制器中执行,几分钟内即可完成。”

    控制器还可轻松配备适用于楼宇技术中其他系统的接口。LAE公司采用BACNet®, Modbus®和M-Bus等协议。但也会使用串行RS 232/485接口以及模拟和数字输入与输出。“我们可以通过这种方式向客户表明,我们能够以低成本将所有市售设备和系统连接到自动化解决方案中,”LAE首席执行官解释说。新公司总部的万可控制器还可控制供暖和通风技术。此外,相互独立的门禁系统和入侵检测系统可通过一个接口进行连接。

    集成Web服务器上的可视化功能

    万可系统的设计、配置和编程是使用CODESYS自动化软件解决方案实现的。它支持使用符合IEC 61131-3标准的语言轻松进行编程,同时可轻松实现可视化,该可视化功能通过控制器中包含的Web服务器实现。这使得设备经理可以更改设定点,并且可以读取和评估来自各个传感器的实际数值。前瞻性技术方面的工作也已经在进行中。因此,LAE基于这篇有关语音控制的论文向其作者授予了学士学位。这名学生将很快能够开始使用WAGO系统实施语音控制。

    简介:LAE Engineering

    LAE代表Leittechnik、Automatisierung和Elektrotechnik(照明技术、自动化和电气工程),因此涵盖了工程解决方案公司的整个业务范围。“我们是一家工程公司,可以凭借全面的专业技术提供出色的服务,”首席执行官Werner Rensch说道。公司大约有65名员工,大部分是工程师和技术人员。在楼宇技术领域,LAE专为功能性楼宇实施工程,例如办公大楼、生产车间、数据中心或诊所。

    图:Ulrich Roth, vor-ort-foto

    万可联系人:Michael Dewald

    相关主题

    PFC200控制器; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
    型号 750-8202

    PFC200控制器; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

    PFC200控制器; 第2代; 4 x ETHERNET
    型号 750-8210

    PFC200控制器; 第2代; 4 x ETHERNET

    e!COCKPIT; Workstation License
    型号 2759-101/1110-2002

    e!COCKPIT; Workstation License

    e!COCKPIT; Multi-User License; 15 pcs
    型号 2759-101/1110-2015

    e!COCKPIT; Multi-User License; 15 pcs

    更多推荐阅读

    mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

    楼宇技术

    从楼宇电气安装到楼宇自动化的可靠合作伙伴

    building_themen_intelligenter-bauen_gettyimages-748347249_2000x1125_1.jpg

    与万可携手打造智能楼宇

    数字化和物联网带来了巨大契机的同时也带来了挑战。智能楼宇必须为居住者和操作人员提供更高的舒适度,而且可随时灵活地根据其需求进行调整。 万可能够提供满足以上需求的适宜产品和解决方案。