MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_16.jpg

气候保护

我们采取更多措施来减少排放

气候保护是我们可持续发展计划的核心行动领域。我们采取整体方法系统地减少直接和间接排放,我们的产品和系统解决方案也有助于技术基础设施脱碳。为使进展保持透明且可核查,我们正在为我们的气候行动夯实战略和运营基础。

我们不断努力减少温室气体排放和其他环境影响。



基于科学的可持续目标

以企业碳足迹为依据

开发和实施强大可靠的数据技术是实现明智决策和有针对性的脱碳行动的关键先决条件。

作为气候保护战略的一部分,万可以2023年为基准年,首次系统地确定了其完整碳足迹。该完整碳足迹包括所有国际生产和销售分支机构以及子公司的所有范围1、2和3排放量。

我们与各有关部门合作,利用这些数据制定了我们的中长期气候目标。气候保护是企业责任的核心要素。因此,我们致力于实现既高远又务实的基于科学的气候目标,重点关注我们能真正对其产生影响的因素。我们根据基于科学的目标倡议(SBTi)的标准制定了明确、可衡量的减排战略。

近期目标:减少范围1和范围2的排放量

范围1和范围2包括我们的直接排放(例如,操作自有设备和车队)和购买能源的间接排放。在2023年这个基准年,此类排放占我们公司碳排放总量的约9%。万可的目标是,到2030年,按照《巴黎协定》的1.5度目标,将此类排放减少70%,该目标已经过基于科学的目标倡议(SBTi)的验证。

就范围2而言,目标是将2023基准年所记录的排放量全部纳入计算。对于范围1,减排目标基于排放量的85%,因为目前由于技术原因,一小部分排放被认定不可避免。

万可能源转型项目

“能源转型”项目是我们气候战略的核心举措。我们的目标是逐步将我们所有大型场所的电力供应转为可再生和气候中立的来源,重点是实现外购能源脱碳(范围2)和热能发电(范围1)。这将采取两阶段方法在各国具体实施:从长远来看,我们的目标是确保自主发电量(例如,太阳能和风能)可以满足自身30%到50%的电力需求,并且剩余50%到70%的电力需求通过符合RE100标准的高质量能源属性证书(EAC)来源加以满足。

我们开发的第一个脱碳途径是用于明登地区的供暖,包括采取优化通风技术、实施免费制冷和向可再生供暖系统转型等措施。此项目也应成为我们其他分支机构的样板。与基准年相比,2024年德国和中国的首次实施已将范围1和范围2的能源相关排放降低约35%。

近期目标:减少范围3的排放量

范围3的排放沿着我们的上下游增值链产生,排放来源包括采购材料、运输、对我们产品的使用和商务旅行。此类排放占我们公司碳足迹的最大份额(约91%)。对于此类排放,我们的目标是到2030年将绝对排放量减少25%。该目标是根据《巴黎协定》“把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在2摄氏度”的路径制定的,并得到SBTi的验证。这涉及范围3中我们已经能够确定可靠数据和现实减排选择的部分,即69.4%的排放量,这是我们所验证的目标途径的基础。

识别并挖掘进一步的减排潜力

其中一个重点是减少所购买商品和服务(范围3.1)的排放,此类排放约占我们总排放量的60%。我们目前正在努力建立必要的结构性条件,以便通过有针对性地扩大气候相关采购标准以及与我们的供应商建立战略伙伴关系,有效推进整个供应链的气候保护。

下一步,我们希望确定具体的潜力领域,以便与供应商合作制定具体的减排方法。可能的方法包括使用更低排放的材料和提高供应链中数据的可用性。我们的目标是使上游价值链上与气候有关的影响可以衡量,并系统地将这些信息纳入未来的采购决策。

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_15.jpg

长期目标:到2045年实现净零排放

2030年以后,我们的目标是根据SBTi的定义(目前尚未确认),最迟在2045年实现净零排放。这意味着我们需要将各个范围的排放降至最低绝对值。不可避免的残余排放量需要通过根据公认标准审查的高质量气候保护项目透明地加以抵消。对我们来说,实现净零排放意味着通过大刀阔斧的减排措施、可衡量的减排计划以及可信的残余排放方法,在整个价值链中积极承担责任。

产品环境影响

从分析到数字化环境信息

评估和减少我们的产品对环境的影响是进行气候保护的核心手段。在2023年,我们基于国际ISO 14040/14044标准与Fraunhofer IEM合作进行计算,首次确定了221系列导线连接器和绿色系列的产品环境足迹(PEF)。这些分析将为自动计算其他产品的PEF奠定基础。
我们目前正在制定首个环境产品声明(III类EPD),以标准方式披露所选电子组件的环境影响。PEF(II型EPD)主要反映气候影响,与之相比,环境产品声明还包括额外的环境影响,如酸化、富营养化和资源消耗。在试点项目中,我们还在研究多种技术方案,用于自动化计算和提供环境信息以及将标准化指标有目的地集成到数字服务中。初步经验已经证明,当以结构化且可访问的形式提供产品数据时,可以实现自动化。

可持续发展联系人

企业可持续发展

我们竭诚为您解答有关全公司可持续发展的问题,特别是:

  • 企业可持续发展战略

  • 行为准则与可持续发展尽职调查

  • 可持续发展评估(例如,EcoVadis认证、Integrity Next平台)

  • 可持续发展报告和KPI(例如,企业碳足迹)

产品可持续性

有关产品特定可持续性主题的问题,例如:



  • 物质合规性(例如,RoHS和REACH法规)

  • 产品回收利用

  • 冲突矿产

  • 产品碳足迹