[{"url":"/industries","name":"1.1.解决方案_主页","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology","name":"楼宇自动化","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/light","name":"照明","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/light/lighting-management","name":"照明管理","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/light/lighting-management/lighting-management-comfort-efficiency","name":"客户应用","linkClass":"active","categoryCode":null}]
客户应用
2022年12月15日
照明管理助力提升舒适度与能源效率
在大型物流中心,货物需要完美分拣并储存在非常有限的空间内。为了快速无误地处理订单,仓库系统中的最佳照明非常重要。由于照明是这些建筑中最大的能源消耗者之一,因此专业设计的智能照明管理系统至关重要。节能概念、复杂的自动化程序和可靠的硬件可助力实现这一目标。
时尚和生活方式产品、车辆和机器更换零件、电气部件:大型物流中心包含所谓的拣选塔,用于存储各种不同形状和尺寸的物品,并最大限度地利用空间。这些多层货架系统是可穿越的,能够安全和灵活地分离货物,在一个紧凑的结构中提供多达3500个多层货架。显然,照明条件需要优化。
项目概述
通过智能照明管理,我们的客户KEC Kretschmer Energie Consulting确保了物流中心货架系统的可靠高效照明。
KEC依靠独立于现场总线的WAGO I/O System在连接和控制其灯具和LED模块时具有必要的灵活性。
共同寻找解决方案:KEC特别感谢万可销售和应用支持人员的帮助。
具有创新精神的能源管理先锋
出于环境和经济原因,这些机架系统不可能实现全天候照明。即使使用LED照明,能源消耗也将是巨大的——无论从成本还是环境影响方面来说,这都是不负责任的做法。因此,为了确保最佳的工作环境和高效的能源利用,高效、高质量的照明和智能照明管理是非常必要的。
Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH首席执行官,已经专注于这些能源问题30多年。KEC是为货架提供照明的德国领先公司之一。“我们项目的主要目标很容易解释:无论何时何地需要光线,都必须足够明亮,并提供良好的调色板和最小的眩光。当不需要照明时,应将灯关闭或显著调暗,以节省大部分电力。这真的很明显,”他对自己的任务总结说道。
照明是一个耗电大户
要使其真正发挥作用,需要丰富的经验、创新精神和可靠的技术。“到目前为止,此类货架系统中用于照明的电量最大,其次是输送系统。”Kretschmer解释道。“甚至在我们开始使用LED技术之前,我们就已经在研究如何最有效地利用光。这就是为什么我们多年前开发了专用灯具,以实现更高效率,并帮助我们的客户降低电力成本。” 为特定应用量身定制的专有灯具仍然是KEC项目业务的重要组成部分;然而,它们只是众多工具中的一种,用于以最少的能源消耗实现最大的舒适度。
细节打造出色照明
“拣选塔对照明提出了特殊的挑战,因为它设置了1.2米宽的过道,高度为4-5层,形成了无数公里的运输路径。为了实现大型项目的最佳照明,我们使用了20-30,000个照明点,而且所有这些照明点都必须基于需求进行控制,”Kretschmer解释说。我们通过探测器来确定房间内是否有人并控制相应的照明点。这位物理学家解释说,借助传感器可提升效率:“员工一进入通道就需要安全照明。因此,我们开发了带有专用红外透镜的探测器,以高灵敏度监测精确定义的区域。”
KEC拥有全面的镜片类型;每个状态传感器都可以从十几种专用透镜找到合适的型号。这种定制的红外透镜允许安装两个探测器,每端一个,精确监测高达25m的机架通道。
探测器信号被传递到控制器并被处理,从而以DALI信号的形式输出到灯的控制装置。数字可寻址照明接口(DALI)是楼宇自动化领域的一个国际标准协议,用于控制照明操作设备。每个DALI设备可以根据唯一的DALI短地址进行识别和单独控制。该协议根据IEC标准62386定义,允许双向数据流,因此操作设备也可以向DALI控制器返回状态信息。
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":4,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFSDJFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EH2E","quote":"我们采用WAGO I/O System 750来实现灵活的照明控制。","modifiedtime":"2026-07-14T22:54:00+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1784069640531,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH首席执行官</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRElaTSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-12-15T04:24:09+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
灵活的系统 – 智能化控制
“我们根据自己的灯具和LED模块单独规划项目。我们采用WAGO I/O System 750来实现灵活的照明控制,”Kretschmer解释说。万可的技术销售顾问Nils Roth补充说:“我们全面且独立于现场总线的系统采用万可控制器。从而助力KEC能够专注于他们的实际项目以及为客户提供的现场解决方案,而无需考虑终端客户的楼宇控制系统中已经有哪些控制器和连接。” 每个外围设备都可以容纳多个DALI Multi-Master模块,每个DALI Multi-Master模块又可以连接到多达64个DALI执行器。Kretschmer对组件的可靠性及其紧凑的设计非常满意,“通过万可电源,我们可以将控制多达2000个照明点的700多个控制设备的全部硬件安装在一个标准的控制柜中。从而打造一个强大的系统,符合行业标准,且不需要额外配备空调。”
Kretschmer在万可CODESYS自动化软件的基础上,编写了照明管理所需的自动化程序。其中包括必要的智能程序以确保在拣选塔中以尽可能低的能源消耗获得最佳的照明条件。”在项目开发过程中,万可的销售和应用支持部门提供了有力的支持,“KEC的CEO说。”除了可靠的硬件,这也是我们信赖万可的另一个原因:可以随时联系万可的技术支持人员。无论我们是在解决一个棘手的挑战,还是有很高的时间压力 - 我们总是得到专业的支持。”
复杂的照明控制根据拣选塔内员工的工作需求进行优化。每个级别都是单独控制的,且单独设置调光值。一旦传感器检测到员工的存在,就会完全照亮该区域。如果人一定时间内没有移动,照明水平会减半,持续几秒钟,然后关闭。如果员工仍在过道上,他们可以通过再次移动重新激活人体感应传感器。
除了监测单个走廊外,还有一个其他的算法,通过分析运动传感器在较大区域内的集群活动,进一步降低成本。例如,如果很少订购的物品被存放在上层,或者某些区域不常使用,也就是说,在较长的时间内根本没有人在这里,照明水平可以相应地下降,甚至沿着运输路线,然后在该地点重新活动时恢复到正常水平。
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":5,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFSDJHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EH2G","quote":"我们将多年来积累的经验融入到项目编程中。","modifiedtime":"2026-07-14T22:54:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1784069641765,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH首席执行官</p><p></p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRElaTSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-12-15T04:24:10+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]}
“我们将多年来积累的经验融入到项目编程中,”Kretschmer报告说。“即使有像‘夜间模式’或‘全部开启’这样的标准程序 - 例如用于库存或清洁 - 我们的客户几乎完全使用自动化模式。通过使用控制器程序,我们确保员工在需要的时候能够精确地获得最佳照明条件”。在一些项目中,WAGO I/O System 750可与更高层次的楼宇控制系统相连接。从而允许通过WAGO Touch Panels 600在现场实现整个照明控制系统的可视化与操作。
在Häfele GmbH & Co. KG的新配送中心,我们共同设计了出色的高效照明(从左到右):Häfele GmbH & Co. KG配送中心经理Jan Hertel,KEC首席执行官Roland Kretschmer,以及万可技术销售顾问Nils Roth。
共赢:员工、经营者和环境
与早期使用T5荧光灯管的照明设计相比,现代LED技术具有显著的效率优势。正如KEC的首席执行官所解释的那样,使用适应性强且精细设计的照明控制系统也同样有效,”这样比连续照明节省高达70%的费用。在有25,000个照明点的装置中,可以节省相当多的能源,从而也大大减少了碳排放。但对我来说,无论项目是大是小,尽可能多地节约能源都是非常重要的,都可以为保护环境尽一份力量。“
在建筑设计中越早考虑到照明管理,效果就越好,这意味着:更好的照明质量会营造更舒适的环境,工作场所的效率和安全性也更高;借助智能照明控制器,可实现出色的能源效率水平,从而降低成本,为环境做出更多贡献。”实现共赢:员工、运营商和环境保护方面的全面成功,“Kretschmer总结说。”万可在设备层面的控制技术助力打造高质量的照明和出色的能源效率。“
万可楼宇技术
智能技术提供了改善整个建筑或单个系统的机会 - 减少能源消耗,提高运行效率,改善用户舒适度。万可提供多种楼宇自动化和安装解决方案来助力实现这一目标,从灵活的系统元件到现成的解决方案。
万可照明管理方案
万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。
客户应用:楼宇技术
从传统装修到智能建筑:发现令人耳目一新的楼宇案例,了解我们的客户是如何通过万可解决方案使他们的建筑更加高效、舒适和面向未来的。