EDI和ELGATE
通过EDI,可以完全自动完成两个应用系统之间标准业务流程的数据交换。ELGATE构成经销商和电子行业之间商业数据的数据中心。WAGO支持这两种解决方案,方便您快速、便捷地购买我们的产品。
摘要:
- EDI代表电子数据交换。
- EDI自动化商业文件的传输。
- ELGATE代表“电子商务数据交换技术”。
- ELGATE是一个电子行业和电子产品经销商的信息系统。
通过EDI,可以完全自动完成两个应用系统之间标准业务流程的数据交换。ELGATE构成经销商和电子行业之间商业数据的数据中心。WAGO支持这两种解决方案,方便您快速、便捷地购买我们的产品。
什么是EDI?
EDI,中文名为“电子数据交换”,可以在几秒内实现在公司与WAGO之间的订单以及请求确认、发票和交付收据的安全传输。商业文件在实际传输中可转换为发送者和接收者均可读取的标准EDI格式,然后通过任意传输协议进行传输。
EDI的作用是什么?
在两个应用系统之间直接交换电子文件是很难实现的。因此,EDI中确立了EDIFACT信息标准。为了生成/处理EDIFACT信息,您必须使用由各种软件供应商提供的专用软件和“EDI转换器”。您也必须提供各种通信通道(包括x.400、AS/2和FTP),以确保与所有合作伙伴安全、可跟踪和无误地交换文件。您可根据处理的范围和信息量寻找一个服务提供商(清算中心)。WAGO已将这项业务委托给奥尔登堡的Curamus GmbH公司。
WAGO很乐意在您安装EDI系统时为您提供支持。是否完全自行运营EDI系统或寻找一个服务提供商合作完全由您决定。我们拥有多年的EDI经验,可以在商务和技术问题上为您提供建议。联系我们,充分利用EDI的众多优势。
无纸化文件传输
目标系统立即记录订单
排除重复和错误条目
即时、全自动传输订单确认单
提高计划和规划可靠性
拆包后立即了解交货信息
自动化发票传输
WAGO依赖于EDILEKTRO格式的EDIFACT EDI标准,符合D96a要求。我们也很乐意为您实施其他EDIFACT版本或其他格式(例如XML、SAP IDOC)。
而且,我们为您提供通过myOpenFactory进行连接的选项。
ORDERS
ORDRSP——订单响应
DESADV——发货通知/VDA 4905
INVOIC
什么是ELGATE?
ELGATE,中文名为“电子商务数据交换技术”,是一个针对电子行业和电子产品经销商的授权参与者的闭合式信息系统,由德国电气和电子制造商协会(ZVEI)以及德国电子产品经销商协会(Bundesverband des Elektro-Grosshandels e.V. – VEG)联合开发。
信息交换涉及到提供制造商/供应商的ERP系统的必要信息。因此,无需中间存储商务信息。
所有供应商和制造商统一用户界面
任何人随时随地查询处理
与合作伙伴共同设置和操作此信息系统,降低成本
节约时间,优化流程成本
提高客户满意度和客户维系
数据为ERP系统的真实数据——无需单独提供数据
利用现有门户技术
数据库实时更新
降低管理和工作时间