采访 2020年9月15日

德国中小企业的工业4.0:在生产流程优化中创造良好契机。

在访谈中,Thomas Holm谈到了工业4.0为中型企业提供的机会,并提供了对WAGO企业实践的见解。

Thomas Holm

自2015年起,Thomas Holm就在WAGO致力于优化生产流程,同时积极参与DIMA理念的开发(分布式智能模块化系统)。这名38岁的工程师曾经在汉堡、伦敦和哈根学习机械工程和商业管理。他在汉堡赫尔穆特 - 施密特大学攻读博士学位,其论文是“模块化过程系统工程中的成本评估”。

digitalisierung_referenz_thomas-holm_x2_2000x1125.jpg

Thomas Holm

许多专家认为,德国中型企业在实施工业4.0方面落后很多。在您看来这是为什么呢?

实施工业4.0意味着对企业习以为常的商业模式进行全面改革,并对陈旧技术进行转型。这会导致影响所有运营级别的变化,同时也会创造巨大的机遇,以及带来高经济损失的风险。正是在那些经营风险和责任已深深印在典型管理团队头脑中的中型企业中:如果还有一丝风险,那么一些公司根本就不会迈出第一步。

您在哪些行业或应用中看到物联网应用的最大优势?

物联网应用通过连接唯一可识别的对象产生附加价值,这些对象也实际上代表了类似互联网的平台。通过组合和对比虚拟图像(包括关联对象的当前操作数据),可以导出信息并加速设计流程。其基本的先决条件是将对象连接到互联网,这需要使用IT安全措施。因此,在敏感信息需要防护的应用中,可以看到最大的初始收益。这些信息的内容包括能耗、运行数据或磨损信息等。

您认为WAGO在实施物联网应用方面的最大机会在哪里?

优化生产流程带来了巨大契机。专家通常负责开发单个机器,并可在现场调试时根据生产流程及应用环境进行完美匹配。通常情况下,设备在随后运行中不会再进行优化;机器偏离其运行最佳状态且效率降低,从而导致磨损增加。机器通过向操作人员传输特定的操作参数,从而保持在最佳运行状态;这样可减少生产过程所需物料并降低设备停机时间。

WAGO面临最大的数字化挑战是什么?

作为德国公司和自动化解决方案的供应商,我们有两项任务:一方面,我们必须为公司最好变革准备,例如,充分利用数字化价值产物带来的附加价值。另一方面,我们必须开发解决方案实现自动化向数字化转型。因此我们面临与客户相同的挑战。与他们一起,我们可以开发解决方案。

WAGO为实施工业4.0理念提供了解决方案 - 这些理念如何在您的产品中实现?

我们定期测试最新的研发设计,并将相关成果反馈到生产环节。这使得我们的生产工艺始终保持领先。较高的生产机器联网程度减少了德国生产设备运行所需资源。

数字化工程与制造

万可为您的整个设计过程提供全面的数据、软件工具和接口,包括从电气和机械方面的规划到订购和生产,再到配置产品以及单独组件的订购和生产。我们的定制化解决方案可以加快控制柜制造、楼宇规划和PCB设计的工作流程。
digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_GettyImages-482172147_2000x1500.jpg
联系万可

其他服务:

推荐阅读

应对未来挑战

能源管理

节能高效

节能有利于保护环境,确保企业良性发展。进行恰当分析并采取正确措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
能源管理
照明管理

适于照明控制器的智能解决方案

通过简单操作即可使照明快速投入使用并减少成本:万可助您实现!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理