客户应用 2021年6月18日

提升质量与生产力 -
万可弹簧夹持技术以及操作杆技术助力实现

大幅降低劳动成本和工作量,同时提高了自身产品的安全性和可靠性 - 万可接插式连接器帮助美国公司Powell Industries实现了这一目标。模块化电气设备的市场领导者已经将目光投向了下一个质量和生产力的提升方向 - 为其 "电力控制室"(PCR®)采用操作简单、标记清晰、无需工具的万可带有操作杆的连接器产品。

万可如何助力您提升质量与生产力

  • 万可832系列带操作杆的PCB连接器可提供更高的电流承载能力。

  • 万可笼式弹簧连接技术助力加速接线速度并降低成本。

  • 接线简便、安全且无需工具

Powell Industries公司是一家提供高复杂性综合电力配送和控制系统的战略供应商。为此,公司开发了相应解决方案,如 "电力控制室"(PCR®)- 结合控制器和控制柜,广泛被市场所采用,如石油和天然气项目的变电站和运输系统。“我们的PCR®系列产品已销售至美国50个州以及70余个国家 - 从沙特阿拉伯的高温沙漠地区到阿拉斯加的低温北部地区,"生产设计工程师Rick Deiss介绍道。

Powell Industries公司的一些 "电力控制室"(PCR®)非常大,需要将其分开,分批运输。

操作杆的设计助力优化生产、运输以及连接

为了使其PCR®产品更具创新性,这家位于休斯顿的公司除了采用其免维护且抗振动的直插型笼式弹簧连接产品,还采用了万可具有操作手柄的连接器产品。万可提供了独具优势的带有操作手柄的连接方式,无需接线工具。特别是对于工厂布线或客户现场布线,万可连接器更加快速、安全。这对大型控制器或控制柜系统尤为有优势。"有些PCR®非常大,需要拆分开来,分批运输。“Powell Industries公司的生产设计师Rick Deiss解释说。

MM-36791_GWA_831_Series_Powell_2000x1125.jpg

万可提供了独具优势的带有操作手柄的连接方式,无需接线工具。特别是对于工厂以及客户现场的布线,万可连接器更快、更安全 - 对于客户、Powell Industries的员工和安装人员来说,这正是万可连接器所提供的附加值。

在组装大型电力控制室的过程中,首先将各个部分装配在一起。然后,各部分之间的连接电缆必须牢固地连接在所谓的配线分线盒中。之后,在给客户发货之前,PCR®被再次拆解,连接再次 被"断开"-采用万可带有操作手柄的连接器可轻松实现上述需求。但并不总是如此:

在过去,由于振动和安装错误,分线盒中的电缆连接在运输过程中经常松动。因此,在交货时,在将房间连接在一起之前,工程师需要进入控制室,检查电线,并使用校准的扭矩螺丝刀重新拧紧固定电线的螺丝。"这真的很麻烦,很耗时,而且成本很高,不仅仅是在劳动力方面 - 这种操作需要的特殊工具,必须每年购买和重新校准,"Rick Deiss回忆说。

提高负载和控制电路的连接完整性 - 正确的选择

这是毫无疑问的:负载和控制电路连接的完整性必须得到改善,以降低生产和劳动成本。"我们需要一种可以通过简单打开连接器就可以断开电源连接的连接解决方案,"Deiss说。另一优选产品:万可接插式PCB连接器采用了免维护的直插型弹簧连接技术,特别是MCS系列的831系列MAXI 6产品。

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_1_2000x1125.jpg

万可的MCS MAXI 6(831系列)和MAXI 16(832系列)接插式连接系统的接插式PCB连接器通过其直插型笼式弹簧连接技术和操作杆操作方式提高了负载和控制电路连接的完整性。

通过产品样本和对万可德国工厂(包括测试设施)的参观,说服了Powell经理,并最终决定采用该解决方案。"我参观了产品的生产过程,并了解了产品经过了多少次测试才被放行。我对万可产品的质量以及它们在严苛条件测试中的表现印象深刻。万可PCB连接器产品正是我们所需要的 - 是与我们PCR®产品的真正创新产品,共同为客户带来附加值并巩固我们的市场主导地位,“Deiss说道。

聚焦新性能和应用

自2016年起, Powell Industries公司开始与万可合作,在连接AWG8以下的电线时,不再采用容易松动的螺钉连接。采用弹簧连接技术的万可产品已经加快了生产、连接和运输前的连接断开过程,从而降低劳动力成本。

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_832_2000x1125.jpg

借助万可久经验证的笼式弹簧连接技术以及带有操作手柄的接插式PCB连接器,Powell Industries在其布线方面得到简化和加速,从而强化了其在电气设备设计方面的先锋角色。

而这种基于创新、效率和安全的合作关系更进一步:Powell Industries 公司的布线应用还使用了万可 832系列MCS MAXI 16接插式连接系统以及用于布线电路的DIN导轨适配器。"万可832系列接插式PCB连接器具有更高的电流承载能力,因此我们可以用它来连接AWG 4以下的导线。目前,对于大于AWG 8的导线,我们仍然需要具有紧固力矩的螺钉连接方式,"Deiss解释说,这就是优化的潜力。

然而,对他来说,万可开发的操作手柄技术,在世界任何地方都能提供清晰的、无需工具的电气连接操作,是另一个特别值得关注的优势。Deiss很肯定地说:在万可成熟的笼式弹簧连接技术和新型带操作手柄的PCB连接器的帮助下,Powell Industries能够加快并简化布线过程,同时加强其在电气设备设计领域的先锋地位。

产品推荐

其他服务:

PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

万可PCB接线端子和接插式连接器所采用的操作手柄技术是通用的,安全、无需工具、操作直观,适于多种导线截面积。带有操作手柄的连接器特别适合于在现场连接设备。接线来让我们了解更多产品优势及其应用!

测试万可PCB连接技术

亲自体验万可PCB连接技术的优势——带有和不带有操作杆的产品。免费获取我们的样品套装,体验一下我们的紧凑型PCB接线端子。

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

用于PCB布局和设计的CAE数据

让PCB工程设计更简单!万可提供免费的PCB设计数据,节省宝贵时间。我们为最常见的CAE系统提供20多种不同格式的原理图符号和PCB设计,可直接下载。