为什么需要经过认证的电厂管理控制器?
电网中可再生能源的百分比正在增加,在不会危及电网的稳定性的情况下,这种趋势是喜闻乐见的。正因如此,分布式发电厂的技术连接规则(TCR)已经收紧。其中一个核心要素是电厂应用控制器,它必须具有相应的认证。凭借万可电厂控制系统,一切迎刃而解。
优势一览:
高度灵活
长期全球可用性
面向未来
获得TÜV认证
高度网络安全
自定义实施选项
电厂控制器帮助电厂在电网连接点(GCP)实现与电网兼容的馈电管理。
万可电厂控制产品使电厂运营商和系统集成商能够满足这些设置在电网侧的控制器的要求,灵活可靠。该解决方案符合VDE-AR-N 4110和4120标准要求。
为什么需要经过认证的电厂管理控制器?
电网中可再生能源的百分比正在增加,在不会危及电网的稳定性的情况下,这种趋势是喜闻乐见的。正因如此,分布式发电厂的技术连接规则(TCR)已经收紧。其中一个核心要素是电厂应用控制器,它必须具有相应的认证。凭借万可电厂控制系统,一切迎刃而解。
高度灵活
长期全球可用性
面向未来
获得TÜV认证
高度网络安全
自定义实施选项
电厂控制器形成电厂、电力供应商、电网运营商和直销商之间的接口,以便允许在交易所出售电能。在此过程中,该控制器调节电网连接点(GCP)的有功和/或无功功率的设定值。它将这些设定点与GCP处的实际测量值进行比较,并将计算出的控制变量传送给发电系统。在电厂控制器的帮助下,电网运营商可以通过发电机侧的特定特性来控制电厂的馈电。
万可让通过认证的电厂控制器助力实现电网兼容电厂连接和运行。我们将为您组装组件提供支持,或者您可以通过我们的系统集成商网络并聘请他们提供实施服务。
产品
“万可电厂控制”是一个库,其中包含根据 VDE-AR-N 4110/4120 认证的有功和/或无功功率控制算法。可用于第二代 PFC200 控制器。此控制器有两个 ETHERNET 端口,可用作交换机,或分别用于两个隔离网络。这使得控制器可以通过具有安全端到端加密的 VPN 通道直接从控制器与电网运营商和直销商进行通信——例如,通过 IEC 60870 -104/101 和 Modbus® 等标准协议或纹波控制接收器等 这允许传输有功功率、无功功率或功率因数 cos phi 等。整个系统允许客户实施定制的电厂控制器。
所有信息、数据表、手册、仿真模型、证书和 30 天试用版均可作为压缩文件下载。
电厂控制器是电厂的重要组成部分; 更具体地说,它是电网连接点 (GCP) 中的一个组件,在该组件中,电厂和电网运营商之间交换了相关信息。
电厂控制器形成电厂、电力供应商、电网运营商和直销商之间的接口,以便允许在交易所出售电能。在此过程中,该控制器调节电网连接点(GCP)的有功和/或无功功率的设定值。它将这些设定点与GCP处的实际测量值进行比较,并将计算出的控制变量传送给发电系统。在电厂控制器的帮助下,电网运营商可以通过发电机侧的特定特性来控制电厂的馈电。将其描绘成电网运营商的发电厂“加速器和制动踏板”的一个好方法,因为发电和耗电必须始终保持一致。
许多电网运营商还需要所谓的智能客户站与能源供应商的接口。允许在客户站上随时监测实际值和误差。电网运营商在其权限范围内有开关电源,所以它可以在几秒钟内重新建立供电连接。这提供的网格信息有助于网格管理人员实现更好的利用率。
电网中可再生能源的百分比正在增加,在不会危及电网的稳定性的情况下,这种趋势是喜闻乐见的。正因如此,分布式发电厂的技术连接规则(TCR)已经收紧。其中一个核心要素是发电厂控制器,它必须具有相应的组件证书,否则无法投入运行并连接到电网。但是,只有通过 ISO 9001 认证的公司才能获得此组件证书。
不,每个发电厂都不一样。然而,灵活的概念可以帮助电厂规划人员和操作员以及系统集成商节省大量时间和精力。因此,无论当前的电厂配置如何,都可以使用基于 Linux® 的控制器和模块化 WAGO I/O System 来实现各种各样的项目——例如,来自建筑、能源和电动汽车行业的项目。该控制解决方案还允许直接连接和控制电池存储系统和负载。而第二代 PFC200 所理解的不仅仅是市场上更常见的协议。
VDE-AR-N 4110 中压技术连接规则是构成中压水平电网连接和电厂运行技术基础的使用规则,大量发电厂为此供电。它们是与电气、电子和信息技术协会 (VDE) 的一个委员会网络技术/网络运营论坛VDE FNN联合开发的。 他们的目的是让电网运营商能够随着可再生能源份额的增长继续确保电网稳定性。对于未来将接入中压电网的发电厂,中压技术连接规则要求为所需的发电厂控制器提供所谓的组件证书。
自2019年4月27日起,《中压技术连接规则》适用于所有在1至60 kV 电压范围内发电量为135 kW 及以上的电厂。
这适用于以下情况:
* 作为提高灵活性的一部分,这些电厂中的许多正在扩大到两倍至三倍的发电机功率和输送率。当此类电厂在电网连接点 (GCP) 的总输出功率达到 135 kW 或更高的情况下进行扩展时,它们必须遵循新的使用指南。