MM-404346_landingpage_full_ish_2023_kv_2000x1500.jpg

ISH 2023

ISH是世界领先的暖通空调和水处理国际贸易展览会,将于2023年3月13日至2023年3月17日在美因河畔法兰克福举行。欢迎莅临10.3展厅B31展位——我们期待您的光临!

携手向前

ISH 2023的口号是“打造实现可持续未来的解决方案”——鉴于持续的能源危机、价格飞涨和许多地方技术工人短缺,这是个特别重要的目标。这使得楼宇技术行业现有的要求变得更为严格:尤其需要实现灵活性、更高的成本效率、平稳的楼宇运营和高效的管理。

万可在楼宇自动化与安装方面为您提供创新的解决方案和全面的服务,完全根据您的规划、系统集成以及设施和能源管理需求量身定制。

在ISH展会上,HVAC和水务行业专业人士云集。万可也很高兴能够在2023年再次参加现场活动,与您讨论各种技术选择以及楼宇安装和自动化趋势——这些因素构成了技术系统和操作员之间的重要联系,并在效率方面发挥着关键作用。

Martin Hardenfels,万可楼宇业务拓展经理

MM-404346_landingpage_full_ish_2023_hardenfels_2000x1125.jpg

万可参展ISH 2021

2023年主题聚焦

万可参展ISH 2023,欢迎届时莅临参观,现场体验我们的解决方案,并让我们的团队针对以下主题提供个性化建议:


我们为您提供全新方案:万可楼宇生态系统

要想满足当今最先进楼宇和分散式资产的要求,需要具有智能网络的完整系统。在楼宇技术各层面,这些系统均需妥善协调且必须易于处理,以最高效率运行,并且支持模块化扩展,便于在未来进行修改。为此,我们专门针对楼宇行业从根本上进一步开发了自动化系统。从楼宇管理到楼宇基础设施,实现卓越的自动化水平和安装水平,促进万物互联。

能源管理

在当今楼宇中,良好的能源数据管理至关重要,必须能够适应您的要求并能够有条不紊地随时显示最重要数据。万可将软件和模块化控制系统相结合,为您提供高效的能源管理和报告解决方案。

智能房间自动化

房间自动化解决方案的效率不仅仅取决于能效等级,易于安装调试并且在楼宇整个生命周期中的高度灵活性也很重要。我们乐意与您讨论如何在您的楼宇项目中利用照明、防晒和室内气候控制系统之间的协同作用。

接插式电气连接方式

良好的接插式连接可节省时间和材料:如果您希望打造可持续性楼宇,那么从规划阶段就需要考虑到楼宇生命周期的所有阶段。这需要可预测的数据,进而需要实施可规划、可调整的电气安装系统。在我们的展会展台上,我们的团队将向您展示采用WINSTA®的接插式楼宇安装可以为这种方法提供的优势。

照明管理

照明再非住宅楼宇能耗仍占据大头,约达15%。智能照明管理系统有助于显著降低能耗。在这方面,关键也在于让巧妙的概念、成熟的应用和可靠的硬件相辅相成,互相配合。

MM-217687_new-website-page_reference-report_kec-haefele_2021_kec-haefele_15_2000x1125.jpg

HVAC技术

能源转换贯穿整个机房——因为供暖和制冷应用在楼宇总能耗中占据大头。通过在所有楼宇系统中应用智能楼宇自动化,可以更有效地测量、利用和评估所使用的能源。这就是万可自动化系统如何在节约资源的同时实现经济高效的室内气候控制的秘诀。