采访 2021年3月5日

Kerstin Helmich, CAD工程师

Kerstin Helmich于2015年加入万可,任CAD工程师。

在面试过程中,这位年轻的工程师介绍了他的经验以及为什么离开OWL Maschinenbau公司,不再参与“跨学科培训项目” 。

karriere_mitarbeiterinterview_kerstin-fiene_2000x1125.jpg

您在公司的职责是什么?

作为一个CAD工程师,我的工作内容包括为设计人员开发新产品提供支持,并为改进现有组件找到解决方案。此外,我与工具和生产开发部门配合优化产品的组装和生产流程。我的工作职责还包括强度计算以及形状仿真、成型以及组装。这需要使用有限元分析方法将一个组件分解成多个虚拟部分。计算每个分件的变形情况并将其应用到整个组件中。随后,我们会对所有材料特性进行检查,确认其是否超过极限范围,如拉伸强度或断裂伸长率。通过模拟方式可精确模拟产品在组装、生产以及后续使用过程中的应力,从而帮助我们无需使用真实产品便可识别并消除瑕疵。这便大大节约了时间和成本。有时,我也会参与多种材料测试工作。比如,测试所得出的数值可借助有限元分析法提升特定材料模型,从而优化计算。

在研发领域,女士还是相对少些。那么是什么原因促使您选择这一职业?以及是什么如此吸引您呢?

即使上学期间,我也是对STEM课程(科学、技术、工程和数学)最感兴趣。高中毕业后,我在万可作为一名技术绘图员完成了学徒课程。这为我在明登校区完成机械工程研究奠定了良好的基础,我在万可便完成了这项学习 任务。在实习阶段,我也在我现在的部门——电气连接产品开发部工作,为成为CAD工程师积累了基本经验。我喜欢这份工作主要是因为他可以为我带来多种能力提升。因为我可以参与很多不同的项目,我经常会接到新项目,迎接新的挑战。最让人兴奋的时刻便是你可以拿着你在虚拟空间研究的真实组件原型进行测试的时候。

您也参加了马斯切宁堡OWL公司的“跨学科培训项目”。您可否为我们具体介绍一下这个项目的内容?

在跨学科培训项目中,我(作为受训者)在职业发展方面得到了来自OWL公司的经验丰富的技术主管(导师)的指导。在互助学习项目中,从职业生涯开始我们便遇到了一系列挑战,并将其一一攻克。约10家公司参与了该项目,并举办了一系列讲习班,内容涉及自我管理或团队内沟通等主题。项目的主要重点是与导师个人合作,并与其他学员进行经验交流。我对其他公司有了更多的了解,同时也认识了很多人,这对我将来的职业发展很有帮助。

招贤纳士

您在万可的职业生涯

专业

前途似锦

您是否在寻找一个发挥自己所学知识的岗位,并在一个积极向上的团队中工作?如果答案是肯定的,万可为您的职业发展提供机会。

karriere_professionals_2000x1500.jpg

发现更多

了解万可产品

产品

电气连接产品

几乎可战胜所有挑战的解决方案:万可为您提供20000余种可靠的创新型产品,助您轻松应对电气连接与自动化领域的挑战。

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x2000_5.jpg