主题 2020年9月15日

具有附加值的测量系统

新型“WAGO能源数据管理”系统可轻松记录和管理能源数据,无需编程,且可随时升级。
企业越来越多地关注其建筑物和设备的能效。实施节能一方面可满足法规要求,另一方面可带来决定性的竞争优势,这也同样极具诱惑力。然而,只有对所有类型的能源及耗能设备进行系统记录才能够确定潜在的节约程度,而且需在合适的环境中查看数据。实现这一切需凭借一套出色的测量系统。

WAGO能源数据管理的优势:

  • 模块化记录能源和过程数据
  • 使用网页可视化轻松实现输入参数化——无需编程
  • 现有传感器可连接WAGO-I/O-SYSTEM
  • 集成式可视化
  • 评估能源数据,创建能效计划
  • 关键绩效指标(KPI),符合ISO 50001标准

测量解决方案的复杂性

但是,实际上来说,这通常被证明是相当困难的,这是因为,为了使能源类型透明化,需要将不同的测量数据类型集中在一个系统内。我们一般会根据实际情况制定测量解决方案,实现这一点也是极其复杂的。除了逐个确定测量点之外,还要选择合适的测量设备、计量器和传感器,然后安装,并对测量系统进行编程,这是一个非常复杂、耗时的过程,通常产生较高成本。而且,当测量系统最终运行时,会快速采集大量数据,随后对该数据进行处理。

模块化能源和过程数据采集

合适的测量系统必须满足三个标准:必须易于集成到系统,必须经济地运行,必须确保可轻松处理收集的数据。这正是全新“WAGO能源数据管理”系统提供的解决方案 将预配置的硬件和易操作软件有机结合,WAGO的测量系统可以轻松集成到系统和楼宇自动化产品中。独特的功能:除了电流或电压等能源特定值之外,还可以记录工业和过程技术或楼宇应用中相关的众多其他测量值。例如,可在单一系统中测量电流、气体、热量、水、压缩空气和温度,从而全面了解公司的能源流向和生产流程。

坚实的基础:PFC200和WAGO-I/O-SYSTEM 750

久经考验的PFC200控制器和WAGO-I/O-SYSTEM 750硬件在硬件方面奠定了坚实的基础。模块化设计有助于系统轻松适应不同要求。记录设备和过程相关的耗能时,大量I/O模块串联到控制器,例如能耗测量用3相电源测量模块、脉冲计数器、连接M-bus计量器的接口和无线电EnOcean传感器的接口。还有多个其他模块,用来记录模拟量及数字量电流和电压信号。

现代化软件

凭借标准软件应用程序,功能强大的“WAGO能源数据管理”套件极易使用。此软件预载入PFC200后,启动时会自动检测连接的I/O模块。用于数据记录的输入信息可通过简单的参数设置进行调整。只要点击鼠标即可完成调试和操作期间的所有设置,无需编程。由于可以通过HTTPS和使用标准浏览器访问图形用户界面,所以无需进行本地软件安装。网页可视化使能源监控系统的配置变得不再复杂。通过MODBUS TCP/IP或者作为CSV文件通过FTPS将数据转发至更高层级的能源管理软件中。除此之外,可以把历史记录保存在SD卡上。WAGO的解决方案灵活性高,可以适应现有基础设施和管理系统,为应用基本能源管理程序的公司提供更简便的测量方式。

包括可视化功能

可使用集成的可视化工具生成不同的评估数据,通过各种图表和表征方式将数据可视化。因此,公司可以生成能效曲线,与其电源供应器(PSC)同步,或者通过使用实时显示器确定哪些消耗设备产生最大负载。此外,可以相对于特定过程调整对能源使用情况进行监测,确定通过使用变速电机或新灯具,或者通过减少压缩空气系统泄漏来决定节能总量。“WAGO能源数据管理”系统也非常适合刚启动能源监测或不具备更高级的能源管理软件而实施能源监测的公司。

工业领域具有较高的节能潜力

事实证明,对于工业公司来说,能源监测是值得花时间去完善的。根据德国能源效率倡议组织(DENEFF)的能效领域监测,在2014年,此领域消耗了总2,508拍焦耳。略少于该国总能耗的三分之一。其中,几乎65%用于生成工业用热。根据德国能源联邦署(DENA)统计,如采取节能措施则可以节省约15%的能源。电能中用于工业用热的比例并不大;但是,电力在工业能源结构内的重要性不可小觑。现如今,工业企业消耗了德国电能的45%。德国联邦环境署预计该种情况可节约20%能源。从统计数据可以看出:能够成功提高能效很大程度上取决于工业。

提高效率的基石

为了实现更高的能效,德国公司自2015年起肩负着定期执行能源审查或引进能源管理系统的重任。全新的“WAGO能源数据管理”系统正是为此提供支持的。然而,为使测量结果实现最终意义,公司必须在能效指标(EnPI)的环境下进行考虑,同时还要考虑其他相关的运行数据。单项评价,方便在能源管理的每一阶段从新的角度了解公司内部节能潜力的情况。

文字:Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
照片:Fotolia.com, WAGO

WAGO应用案例

客户应用:能源管理

作为合作伙伴和创新领先企业,WAGO将许多有趣的项目带到现实中来。了解更多有关我们的创新和高效能源管理解决方案的信息。

采访纪要

能源管理:比想象简单

“效率的实现再简单不过了”——Lukas Dökel专家给予采用了WAGO技术的能源管理系统很高的评价——这其中也应用了云连接服务。

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
联系万可

其他服务:

发现更多

WAGO与您携手共进

WAGO自动化和电气连接技术的应用远非能源管理领域,点击下方链接发现更多应用领域。

数字化

数字化

通过云或智能自动化进行交叉通信:虽然工业数字化涵盖众多方面并提供更多的机会,但网络安全仍是一项重大挑战。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
数字化
照明管理

智能照明控制

通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,WAGO照明管理不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理