客户应用 2022年1月17日

在两种交通方式之间安全切换

ZWEIWEG International GmbH & Co. KG生产的车辆可在两种交通领域自如运行:公路和铁路。要安全地实现这一目标,需要德国的工程技术、很大一部分以解决方案为导向的思考、对细节的关注,以及100%可靠运作的连接技术。

如同在轨道上驾驶

这是世纪之交以后一家德国汽车公司的标语。在过去的六十年里,ZWEIWEG公司在其日常业务中一直践行着这一标语。该公司成立于1940年,目前以ZAGRO集团子公司ZWEIWEG International的名义运营。在莱茵河畔的公司总部,约有75名员工从事高度专业化的特种车辆制造。该公司每年生产20至30辆特种车,这些车辆既可以在公路上行驶,也可以在铁路上行驶。该公司的特种车辆用于架空电缆安装、轨道清洁、轨道焊接、调车,或作为救援车辆使用。世界各地的客户都非常推崇ZWEIWEG的改装车辆。特种车辆由传统的机动车改装而成 - 从皮卡到40吨的卡车。

每辆车都是独特的

一次改装可能需要长达12个月的时间,这取决于双向车辆需要执行的任务。"除了轨道挖掘机,我们不提供任何标准产品,"已经在ZWEIWEG国际公司工作了35年的设计经理Dirk Löscher解释说。"在项目开发过程中,我们必须考虑无数的参数:轨道轮廓,包括我们必须应对的曲线半径和必要的离地间隙,在铁轨和道路上安全行驶的重量分布,保留结构轨距等。我们的车辆是高度定制化的。“ 除了机械改造,如轨道运行能力,ZWEIWEG还改变和扩大了工作工具、升降平台、上部结构等,以及基础车辆整体电气系统。"这要从照明系统这样的基本系统说起:铁路和公路对照明有不同的强制性要求。对于铁路运行,我们完全关闭街道照明,反之亦然,"Löscher解释说。

MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z0916_DxO_2000x1125.jpg

手动装配:在改装过程中,会全面改造车辆电气系统。

每一根电缆都需要进行改造

ZWEIWEG的专业人员在驾驶室及其他区域都安装了自己的控制柜。车辆的控制系统以及信号要求取决于车辆应用。"控制器在我们的每一次改装中都会处理100到200个信号。Löscher解释说:"控制板可监测轨道轴上的压力或负责控制轨道底盘的参数,乃至行走间隙或从工作平台到车辆控制系统的通信。他团队中的电气工作人员在每个项目中都面临着许多挑战。控制柜和电路都是单独设计的。控制柜空间相当有限;每辆车总共250到300个接线点必须精确安排。"由于平均改装时间为一年,人们可能会觉得我们在时间上没有压力,"Löscher提到。"然而,我们正在不断缩短我们的改造时间,而电工的工作是在最后的。查找和纠正接线错误很费时间,因此,无论空间多么狭窄都应该避免这种情况。

 

可靠、安全,并兼顾细节

除了个性化改造,专业人员采用模块化概念;例如,标准化升降平台或铁路底盘的模块化接线分配。几十年来,ZWEIWEG一直依靠万可无螺钉接线端子来进行电气连接。"安全对我们来说非常重要,"Löscher解释说。"设计需确保所有电缆的持续安全性。如果我们要使用螺丝接线端子,我们也必须把未占用的端子拧下来。自20世纪90年代以来,我们一直采用万可无螺钉接线端子,这一直让我们受益匪浅"。设计经理不仅看到了节省时间的优势 - 在没有螺丝的情况下,也没有必要使用冷压接头,而且还感受到了安全连接。万可产品所采用的笼式弹簧连接技术确保安全连接。ZWEIWEG公司常使用单股导线,剥好的单股导线可直接插入,轻松完成连接。万可产品为抗振动连接技术,根据IEC/EN 61373标准进行冲击测试,在铁路应用中至关重要。"Löscher高兴地说:"无论我们是想分配信号还是分流车,无论我们是将单根导线相互连接还是跨接,万可都有适合我们的产品,并且其产品相互匹配,而且没有繁琐费时的螺丝操作。他还列举了另一个优势:"TOPJOB®S系列的双层、普通和轨装式接线端子的设计非常非常紧凑,节约空间。为此,万可产品助力我们实现车辆的高密度布线"。

持续改进

为了保持在双向车辆制造领域的领先地位,ZWEIWEG依靠最新的制造技术、训练有素的员工和持续的工艺优化。即使是很小的细节上的创新也会有很大的重要性。因此,这家特种车辆制造商对TOPJOB® S轨装式接线端子赞赏有佳。"带推压键或操作杆的I/O模块?对我们而言,这意味着更加快速且更加安全的布线!无需接线工业也是一大改进,特别是在难以接近的地方。“ Löscher已经看到了万可产品在实际应用中的优越性。”我们对能够简化工作的创新都非常欢迎。然而,更重要的是,万可产品能够提供出色的接触质量,并具有长期稳定性。我想不出有任何一个案例,我们的车辆因为弹簧夹持出现故障而损坏。" 可靠性和免维护的优势也为ZWEIWEG带来竞争优势。

作者: Lena Kalmer, 万可通信经理

MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z1097_DxO_2000x1125.jpg

控制中心:根据预期的目的,商用车配备了许多额外的系统,它们处理几乎所有的额外信号。设计经理Dirk Löscher指出,为了安全操作,必须整齐地进行布线。

始终提供适宜解决方案

成就更高性能,
依托TOPJOB® S轨装式接线端子

在各种工业应用和现代楼宇安装行业中,我们带有操作杆和推压键的轨装式接线端子能够实现可靠的电气连接及提供更多优势。

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

万可轨装式接线端子,带有操作杆、推压键或操作孔

万可轨装式接线端子有三种不同的操作型号:操作杆、推压键或操作孔——适于多种应用的轨装式接线端子。

万可联系人

其他服务: