免维护的弹簧夹持连接技术
在系统的生命周期内,采用安全且免维护的连接技术可为投资提供重要保证。
无论系统的自动化结构或其功能复杂性如何,电气导线及其连接质量决定了机器和系统的可用性。因此,电气连接技术必须提升一个最重要的特性:可靠性。并且无论在任何条件下,在系统的整个生命周期内都必须保证可靠性。
WAGO的优势:
- 笼式弹簧连接技术可提供安全、免维护连接——且经过了数十年的应用考验。
- 弹簧夹持连接技术是严苛环境应用的理想之选。
- 安装和布线工作快捷,且无需特殊进行指导。
在系统的生命周期内,采用安全且免维护的连接技术可为投资提供重要保证。
无论系统的自动化结构或其功能复杂性如何,电气导线及其连接质量决定了机器和系统的可用性。因此,电气连接技术必须提升一个最重要的特性:可靠性。并且无论在任何条件下,在系统的整个生命周期内都必须保证可靠性。
机械工程师和系统设计人员必须为客户提供一流的解决方案,既要保证较高水平的系统可用性,同时还要降低系统整个生命周期内的总体拥有成本。这无疑给化学、过程工业和船舶制造领域的系统供应商施加了巨大压力。应用在以上领域的组件必须直面最恶劣环境的挑战且在定期维护更换之前始终保持无故障运行。因此,对于机械和系统工程领域中的各类电气连接而言,电气连接技术的重要性都不容小觑。在系统的生命周期内,采用安全且免维护的连接技术可为投资提供重要保证。而在系统工程师或操作人员看来,可用性不应以牺牲安全且免维护电气连接质量为代价。综合考虑连接质量和可用性这两方面,连接技术的类型成为决定性因素。
由于铜导体具有流动特性,如果螺钉压接过紧,铜导体易受损。随着时间流逝,螺钉会松动,接触电阻增加,从而导致连接受损。冲击、振动、温度波动皆可影响螺钉连接的质量。船舶应用中经常出现冲击和振动的现象;在极端气候区的露天场所安装的控制柜经常要应对-40°C至+70°C温度波动的挑战。剥除绝缘外皮的铜导线和薄片状或编织状结构的铜导线等不同导线特性同样影响连接的可靠性。例如,由纤细单股导线编织而成的导体很快就会被螺钉连接损坏。
与螺钉连接相反,WAGO弹簧夹持连接技术可提供安全、免维护的电气连接——且经过了数十年的应用考验。此优势首先体现在安装过程中,而后体现在使用过程中:如果连接正确,那么该弹簧夹持连接可承受最严苛的应用环境。导线压接到导流条上的接触压力由弹簧决定,几乎是“预定义”的,因此总能保证最佳表现。弹簧的自动补偿特性可以保持连接的稳定性。因此,无论冲击还是振动,夹持点的连接质量可以始终保持一致。
为提高安全和降低成本设立新标准:自1951年起,WAGO为满足各种需求提供了免维护的弹簧夹持连接技术。
首先,凭借笼式弹簧连接技术配备气密保护接线单元,WAGO的弹簧连接技术是应对挑战性环境的理想之选。它可应用于那些充斥着腐蚀性或油性物质的化学及过程控制领域、船舶及钻井平台。WAGO还可提供适于危险区域的轨装式接线端子。其次,由于普通TOPJOB® S接线端子也具备适于以上危险区域应用的必要认证,系统承建商无须保有大量库存。
在测量技术领域内,WAGO轨装式接线端子可作为那些专门且昂贵的热电偶用接线端子的高性价比替代品。最后,弹簧压力连接技术可经受盐雾等海事领域或沿海地区经常出现的最极端条件考验。它还具备耐湿热及耐高达500g冲击的能力。海事建筑行业在开关系统的工程设计过程中日益依赖模块化的设计;这些系统的大部件都需要进行预组装并且使用电缆进行布线。
因此,只有为夹持单元和导线进行正确且清晰地标记,才能带来无需专业指导即可实现快速精准布线的优势。WAGO可提供连续标记条,标记条适于打印多达三行标记,能够保证精确性。因此,它可为接线端子与各自系统部分匹配提供清晰标记。此外,这也极大地提高了布线的安全性。凭借清晰的标记与最高的可用性相结合,笼式弹簧连接技术简化了布线——特别是遥远或难以靠近的应用领域,例如海上平台。
弹簧式接线端子(CAGE CLAMP®)适于连接各类导线:单股导线、多股绞合导线、细多股导线、加有冷压接头或接线针的细多股导线及端部经紧固处理的导线。这种灵活性可得到突出体现。由于弹簧的夹持力可承受重复使用,笼式弹簧连接技术可为那些生命周期长且最终需要升级改造的系统提供额外的安全性。WAGO弹簧夹持连接技术功能强大、用途广泛,可快速、可靠地连接各种截面积的导线:凭借笼式弹簧连接技术,可安全、快速地连接截面积0.08 mm⊃2;(28 AWG)以上的导线;POWER CAGE CLAMP可连接截面积达185 mm⊃2;(350 kcmil)的导线。此外,WAGO可提供采用弹簧夹持连接技术的接线端子,且该技术可覆盖全部自动化组件,从而实现可靠连接。
WAGO凭借可在线配置的smartDESIGNER可为电气连接和自动化产品的整个配置过程提供全面支持。该软件具备EPLAN和WSCAD接口, 可实现与CAE系统的双向通信并保证组件列表的完整性。此外,可在线配置的smartDESIGNER软件可无需集成到公司IT系统便可轻松进行应用。由于无需外包给外部服务提供商,软件的初次安装或版本更新也不会产生任何费用,这样就可以节省时间和金钱。如果开关柜中使用了WAGO的电气元件或自动化系统,设计人员可方便地使用smartDESIGNER直接连接至WAGO eShop在线商店。
WAGO eShop中可提供技术参数、技术参数表和无广告直接访问的下载资料。一旦导轨配置完毕,软件工具会自动检查是否有错误并以3D视图显示及记录。此外,也可直接使用WAGO smart DESIGNE为其组件打印标记。通过项目特定认证,使用同一数据库的系统设计人员和开关设备制造商可以做出简单比较, 对项目进展的每一步进行记录。进而提高项目的透明度且降低费用。
作者:Kay Miller
WAGO at Work
船舶行业应用
WAGO在船舶及海洋工程领域顺利实施了众多成功项目。了解更多有关最近项目的信息。
钻井平台上的系统布线是一个重大挑战。WAGO-X-COM®S-SYSTEM将现场工作减少到最低限度。