[{"url":"/industries","name":"1.1.解决方案_主页","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology","name":"楼宇自动化","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/smart-building","name":"智能楼宇","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/smart-building/customer-application-frisia-shipping-company","name":"客户应用 - Frisia航运公司","linkClass":"active","categoryCode":null}]
诺德奈Frisia航运公司的新港口码头令人印象深刻,同时展示了复杂的楼宇技术。万可的组件可确保舒适的游客体验。
德国的北方人往往都比较低调, 而诺德奈的Norden-Frisia航运公司 的新港口码头却打破了人们的传统观念, 描述楼宇时甚至使用了 以”未来派”、”超现代”、”卓越”等词汇形容这座建筑十分贴切,完全不符合德国北方的行事风格。但这些词语用于形容这座建筑却十分贴切 Frisia斥资约一千万欧元建造的先进的新港口码头,其圆形外观与岛屿景观融为一体,并由此得名”Hafendüne”或harbor dune。“外观方正、实用、造价低廉无法满足我们的需要,”航运公司项目经理兼助理经理Weddermann解释说。
对楼宇自动化的苛刻要求>
Weddermann说,无论建筑多么精致,”码头的核心功能是为我们的乘客服务。” Frisia渡轮每年运送约2.3万人往返该岛;高峰期客流达20,000人。建筑内现设有一个宽敞的等候区,可供游客购买船票、小吃,并享受其它便利设施。航运公司已将总部迁至Harbor Dune,此处设有供Weddermann和大约50名其他员工使用的办公室,以及两间供管理层和执行董事会召开会议的会议室。此外,航运公司设定了非常高的环保要求。通过使用地热系统和活性混凝土芯屋顶实现二氧化碳接近零排放。设备还包括地热地板。Frisia打破常规, 并未建设经典的通风系统,换气主要通过自动开窗和控制小型风扇实现。这种做法在旅客等候大厅中至关重要,候车大厅在高峰时段可容纳1300人。要点:满足上述需求是一项非常艰巨的任务。“这是迄今为止我们实施过的极其复杂的项目,”VM-Technik首席执行官、楼宇自动化专家Klaus Mayrhofer说道。
规划中的综合方法
Mayrhofer是Harbour Dune的整个楼宇技术实施的总协调人。“这个项目的特别之处在于,各个方面的建筑设计师都能够通盘考虑并采用综合方法,”电气工程师表示。无论是通过地热和热泵、现代LED照明、乘客大厅的通风还是办公室的空调来实现二氧化碳零排放的供暖方式,对Klaus Mayrhofer而言,重要的是协调各方的需求和想法,确保技术能够实现全面的自动化,又能达成统一高效。他借助万可的组件实现了这一目标。这些组件为Hafendüne的整个电气仪表以及控制和调节奠定了基础。“我们十分清楚所面临的困难。由于我们是万可的系统合作伙伴,因此我们坚信Minden的解决方案在硬件和软件方面均能够满足要求,”Mayrhofer说。
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3ODFNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_0000781M","quote":"“我们十分清楚所面临的困难。由于我们是万可的系统合作伙伴,因此我们坚信Minden的解决方案在硬件和软件方面均能够满足要求,”Mayrhofer说。","modifiedtime":"2026-10-31T13:53:25+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1793454805566,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"Klaus Mayrhofer,VM-Technik GmbH总经理","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNlNNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-01-14T02:05:09+0000","actions":[],"parents":[]}
分布式智能
由于码头被划分为旅客大厅、行政管理区、档案室及其它功能区,因此采用分布式智能系统是明智的选择。”我们在楼宇中总共安装了七个分布式自动化节点,”Mayrhofer说。万可控制器作为楼宇中央神经系统的核心,将所有数据传输至中央服务器。各种传感器和执行器持续提供诸如有关阀和泵的状态、入户和出户温度、各空间室内温度、旅客大厅中的CO2值、用电设备等信息,且光照值等重要天气数据也在监控范围内。
使用万可技术检测和处理的所有数据点不胜枚举,在此不一一列出。“智能化程度极高的可能是供暖和制冷指标的液压控制,”Mayrhofer解释说。地热传感器、热泵和活性混凝土芯之间的相互作用极为复杂。更复杂的是Frisia员工可使用自己房间内的操作元件独立地调节办公室中的温度和环境条件。为此,会议室使用了现代化的触摸屏。照明方面还有另一个亮点:DALI总线可根据自然光照水平发出楼宇照明控制指令。 傍晚时分,当太阳落至北海海面以下时,室外照明灯会自动从道路照明模式切换至蓝光模 式,使整个楼宇笼罩在蓝色灯光中,而蓝色代表Frisia航运公司的主题色。
借助APP实现门控制
包括防火阀和风扇在内的火灾报警系统也与中央万可楼宇自动化系统相连。与能耗监控相关的另一个方面 “与热量产生和使用有关的所有数据均已存档,我们可借此不断优化系统。对于如此复杂的楼宇可以挖掘出巨大的潜力,”Mayrhofer解释说。事实证明,基于万可技术的可视化作用巨大,信息得以在清晰的趋势图中加以呈现。所有数据均可通过安全数据线路传输,而不受地点的约束,可以随时浏览。对项目经理Olaf Weddermann而言,码头的大型玻璃门的启开和关闭应纳入到更重要的楼宇技术功能中。它们是在短时间内有序引导大批乘客上下轮渡的重要工具。Weddermann说:”我们最初并未打算使用复杂技术来处理此问题。” 但他终因为我们的技术而改变了初衷。“门控制器可以使用万可应用在平板电脑上操作,”Mayrhofer解释说。这一点绝非噱头:员工可以借助平板电脑应用在旅客大厅里开启和关闭通往小岛和渡轮的通道,旅客大厅可使他们掌握进出港的旅客流量。Mayrhofer还在”Frisia IV”上安装了万可系统,用于控制供暖和通风。Weddermann说:”我直接询问万可技术是否能用于这一功能,答案是完全肯定的。”按照德国北方群众的说法,Harbour Dune的一切都井然有序。
文: Stephan Lampe, WAGO
图:Jens Nied
更多楼宇技术应用
无论是在办公楼规划照明安装和自动化,改造供暖、通风和空调系统,或进行房间自动化,万可均可提供满足您楼宇安装需求的解决方案。
楼宇技术
优质照明管理
成本高效和能源效率在照明中起着重要作用。万可解决方案为规划和实现您的目标提供长期支持。
楼宇自动化
经认证的楼宇
可持续楼宇回报颇丰。丰富的认证为项目规划提供支持,其中实现楼宇自动化有助于提升节能潜力。
照明技术
连接照明设备的正确之选
从LED模块及驱动器的连接技术到照明连接和照明管理,万可的专业经验和解决方案可帮助您高效地实施照明工程。