客户应用 2021年12月21日

借助接插式连接器提升施工效率

2019年初,Disen am Teutoburger Wald委托建造一个托幼所。挑战:两个工作组计划在初夏开始施工。在短短12周的施工期内,电气工程师们依靠万可的WINSTA®接插式连接系统实现了高效的施工。

在德国,幼儿园很稀缺,而且迫切需要。下萨克森州的迪森公司也正面临着同样的问题:根据科隆经济研究所的数据,仅在下萨克森州就缺少30,500个日托名额。

为了尽快缓解社区和家庭紧张的日托供应状况,迪森在2019年初委托建设了一个托幼所。假设采用传统的施工方法,规划者预计施工时间为四分之三到一年,这对许多家长、迪森市和开发商Charly's Kinderparadies来说太长了。托管组织的第一任主席Heinrich Mackensen清楚地知道,传统施工方法无法满足紧迫的施工期限要求。解决方案:两栋木质结构的建筑采用万可WINSTA®系列连接器进行电气安装。

优势一览:

  • 通过预装配系统解决方案实现合理规划,将安装时间降至最低

  • 通过预装配电缆和标准组件来加快安装,并具有防插错机制

  • WINSTA® WINSTA® 系统可直接连接到电气元件,如插座和灯。

一个雄心勃勃的建设项目

为了在短短的12周内建成这两座建筑,规划者最需要的是时间效率。因此,通过采用最先进的木质框架结构,提前定制组装(包括了外墙和内墙),构建了日托中心和幼儿园的基本骨架,从而节省了施工期间以及后续连接阶段的时间。

该项目分包给两家专门从事木材建筑的公司来同时建造日托和幼儿园建筑。两栋建筑同时开始建设。幼儿园建筑的施工方为提供带有OSB的木制结构外墙。内墙到达施工现场时仍未密封。通过这种施工方法,可在施工现场就把所有的管道和电缆铺设在墙内。布线工作完成后,即可将墙壁进行密封并开始安装。对于两层楼的日托所建设,木材建筑公司选择了另外一种不同的方法。墙体在车间里已经提供了完整的封闭管道,并且密封好运送到施工现场。这两种建筑布线理念提供了重要的时间优势。电线不再需要耗费时间进行铺设,而是可以简单地插入导管然后通过接插式连接即可完成。

MM-4103_Reference_Kita_Dissen_05_9269_2000x1125.jpg

接插式连接取代传统接线方式

规划人员在电气连接方面实现了新突破。"由于时间紧迫,我们选择了接插式连接器进行电气安装,"工程公司Greve的规划师Heinz Repin解释说。“当我们在市场上寻找接插式连接系统时,万可WINSTA®让我们眼前一亮。我们正在寻找简便的优质解决方案。WINSTA®系列包含托幼所建设的全部组件。为了快速在墙壁内进行布线,我们使用25mm线槽。如果使用带有矩形插头的电缆,将需要更大的导管"。规划人员通过万可合作伙伴Peha Elektro GmbH找到了合适的开关和插座WINSTA®系列连接器。

MM-4103_Reference_Kita_Dissen_09_9310_2000x1125.jpg

WINSTA®系列接插式连接器由德国万可公司提供,特别适于内墙布线,是该项目电气安装的理想之选。 “With this contract, we entered uncharted territory,” admits Hans-Georg Rethmann, Technical Director of Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG. "这是我们在整个电气安装中使用接插式连接的第一座建筑"。在这个过程中,所有的电缆,包括所有的插座、开关和配电箱,都是事先精确设计好的;由于预先组装好的电缆,然后在施工现场就可以很容易地把所有的组件进行连接。"在这种规模的建筑工地上,我们在施工阶段需要大约14到16名员工,"他进一步解释说。"借助WINSTA®产品,我们的团队成员减少了一半,并按时完成了所有施工工作,同时,没有增加费用"。

合理的规划对于电气安装来讲是成功的一半。

该项目对于Heinz Repin也是一个新的挑战。他解释说:"通过接插式来代替传统接线方式,大大加快了施工现场的工作,但也需要非常广泛和精确的规划"。Greve公司已制定了经非常详细的规划。所有的电缆都在图纸中显示精确的位置。这些文件列出了每条电缆的长度,每个插座的尺寸,并详细描述了开关柜的所有功能。合理规划会带来更好的收益:借助WINSTA®及其预组装接插式系统组件,可将施工现场的安装时间缩短一半。Repin的规划也从中受益:"我们需要更多的时间来进行规划、协调会议和跟进,但在施工阶段节省的时间数倍于此"。

Elektro Herkenhoff也很快适应了与WINSTA®连接器的操作。"对我们来说,不熟悉的部分是物流",Rethmann解释说。“我们提前订购了所有材料 在我们的仓库里,我们随后将所有材料分配给日托中心和幼儿园的各个房间,并根据当前的施工安排将它们送到现场。"

提高效率的系统协同作用

设计完美配合的系统能够简化安装人员的施工现场工作,并加快了工作进程。Dissen的规划人员利用这一点来节省时间。所有的开关和插座以及照明设备都带有WINSTA®连接选项,从而可以非常容易地连接到万可系统中。例如,筒灯在电气车间已经配备了WINSTA®电缆,所以在施工现场只需将其插入系统即可。Hans-Georg Rethmann回忆说:"对我们来说,施工工作非常快速且简单。“ "木匠们为筒灯开了孔,我们所需要做的就是把灯装上并插上电源,一切便可以开始正常工作。WINSTA®系列连接器给我们带来了非常好的体验感。该系统使我们能够最大限度地减少施工现场的工作,并保持进度。" 日托中心于2019年5月开放;几周后,幼儿园也随之开放。

MM-4103_Reference_Kita_Dissen_12_9334_2000x1125.jpg

数据:项目中使用了哪些WINSTA®系列组件?

  • 15个系统箱
  • 7个配电箱
  • 243个T型分线连接器
  • 80个h型分线连接器
  • 60个插座
  • 936条电缆,总长度4,168 m

文本:Liza Baudisch, 万可

其他话题

出色的接插式电气连接–WINSTA®

WINSTA®接插式连接器系统适用于任何需要多个安装的区域或照明系统布线及嵌入式照明安装中。得益于预组装连接系列,减少了施工现场的装配时间和安装错误。

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

unternehmen_kundenservice_solution_provider_gettyimages-726798467_2000x1125_3.jpg